This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:输入电流限制被禁用

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963806/bq25713-input-current-limit-disable

器件型号:BQ25713

您好!

从数据表中可以看出、输入电流可限制为最大值6.4A。 我们使用的峰值充电电流为8A、系统峰值电流消耗高达6A。 在我们的情况下、仅当适配器电压在24V 时非常高时、适配器电流才可行。 使用诸如12V 适配器之类的器件、输入电流限制将显著降低充电电流。 是否有办法禁用或增加输入电流限制?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashlesh、

    是的、您可以通过设置 寄存器0x00中的 EN_IDPM=0来禁用输入电流限制。 但是、在许多应用中、禁用 IDPM 具有很大的风险。 请细心一些。

    此致、

    林红

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我认为电流限制是使用输入电流感应电阻器感应到的电流来完成的、  

    是不是可行的  

    a)使用10m Ω 电阻器将 RSNS_RAC 设置更改为20m Ω、以便实际设置的限值加倍。

    b)将电流感应电阻器本身减小到5m Ω、使电流限制加倍。

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashlesh、

    TI 将在一个月左右的时间内发布支持5m Ω 传感的新产品系列 BQ2573X。 如果您有兴趣、请继续收看。

    此致、

    林红