This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:TPS61022用作缓冲器-完全不是升压

Guru**** 2553430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964200/tps61022-tps61022-is-working-as-a-buffer---not-boost-at-all

器件型号:TPS61022

您好!

我制作了一个 PCB、用于将2.8V 升压至5V 1A 输出、但它无法正常工作。  

我通过从实验室 PSU 2V - 4V 提供模拟电压对其进行了测试。 输出始终相同、只是将输入电压传递到输出、从不是5V。 更详细地说、如果我提供2V、输出为2V、如果提供3V、输出为3V 等

我检查了1000次原理图、PCB 也是如此、对我来说看起来是可以的。

您能检查一下它们并进行评论吗?

提前感谢您。

此致

Ioannis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grazyna、

    原理图和布局看起来不错。 首先、请排除焊接问题、您是否曾尝试过更换 IC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答!!

    是的、可能是这样的、但是我已经焊接了第二个 IC、并且行为与此相同。 您 是否知道哪个引脚(冷焊接)会产生此类效应?

    这对我来说是最好的答案

    保持健康!!

    谨致最诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grazyna、

    根据我们的经验、器件似乎已进入直通模式:当 Vin 高于设置 Vout (Vout=Vref*(Rfb1/Rfb2+1))时、输出电压跟随输入电压、看起来像一个缓冲器。 因此、请检查反馈电阻器是否正确焊接。 一种简单的检查方法:使用 DMM 同时检查 Vout 和 FB 引脚电压。 检查分压器分压比是否正确。

    因为您已经在输出端看到电压。 因此、SW 引脚、Vout 引脚、EN 引脚应进行良好焊接。  

    检查所有引脚是否正确焊接的另一种方法:使用 DMM 分别测量从 GND 到其他引脚的二极管。 将 DMM 红色测试笔连接到 GND 引脚、然后将黑色测试笔连接到 Vin 引脚、Vout 引脚、SW 引脚、FB 引脚、EN 引脚、 MODE 引脚。 应存在0.4V-1.2V 压降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是焊接问题。 我尝试焊接大约10个 IC、直到正确放置( 用手)。 但是、现在它的供电状态良好、并执行5V 升压。

    非常感谢您的支持。

    谨致最诚挚的问候

    Ioannis