This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54:检查输入电压容差规格

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964811/tps7a54-to-check-input-voltage-tolerance-specification

器件型号:TPS7A54

大家好、

我们想向客户推荐此解决方案、但客户有一个问题。

需要团队的解释和澄清。

输出规格:

1. Vo = 0.9V/3.904A

2. Vo = 0.8V/3.3A

输入电压:
客户将使用1.1V 作为输入电压、但 他们应考虑1.1V 具有 3%的容差(1.067V~1.133V)、因此是否存在任何问题?
它们可以使用3.3V 或5V 的 Vbias。

它们的 Vo 纹波电压需求:<=2mV。

或者、您还有其他合适的建议解决方案吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    数据表中的图23显示了压降电压与输出电流之间的漂移。

    根据工作环境温度、在0.9V 输出和3.9A 负载下、压降电压可能大于所选 Vin 给出的余量。

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、

    感谢您的评论、但我认为客户关心 Vin 最小电压、尽管 Vin =1.1V、但应存在容差、因此 Vin 可能是1.067V、因此客户询问 Vin 是否=1.067V、该器件是否也可以支持?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、  

    很抱歉造成误解。 由于该器 件的 UVLO、如6.5电气特性表中所示、该器件将在 Vin 大于1.02V 的情况下(25°C 时)导通。 无论温度如何、在输入电压大于或等于1.085V 后、它都一定会打开。  

    要回答您的问题、根据系统和环境温度的不同、1.067V 可能足以开启器件(因为它介于1.02V-1.085V 输入电压范围之间)。  

    在“<a href="">www.ti.com/.../slva769a.pdf title="了解电源设备中的欠压锁定">了解电源设备中的欠压锁定”</a> 应用手册中,它有助于更好地解释工作模式和  数据表参数。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、

    谢谢