大家好、
我们想向客户推荐此解决方案、但客户有一个问题。
需要团队的解释和澄清。
输出规格:
1. Vo = 0.9V/3.904A
2. Vo = 0.8V/3.3A
输入电压:
客户将使用1.1V 作为输入电压、但 他们应考虑1.1V 具有 3%的容差(1.067V~1.133V)、因此是否存在任何问题?
它们可以使用3.3V 或5V 的 Vbias。
它们的 Vo 纹波电压需求:<=2mV。
或者、您还有其他合适的建议解决方案吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们想向客户推荐此解决方案、但客户有一个问题。
需要团队的解释和澄清。
输出规格:
1. Vo = 0.9V/3.904A
2. Vo = 0.8V/3.3A
输入电压:
客户将使用1.1V 作为输入电压、但 他们应考虑1.1V 具有 3%的容差(1.067V~1.133V)、因此是否存在任何问题?
它们可以使用3.3V 或5V 的 Vbias。
它们的 Vo 纹波电压需求:<=2mV。
或者、您还有其他合适的建议解决方案吗?
谢谢
Paul、
很抱歉造成误解。 由于该器 件的 UVLO、如6.5电气特性表中所示、该器件将在 Vin 大于1.02V 的情况下(25°C 时)导通。 无论温度如何、在输入电压大于或等于1.085V 后、它都一定会打开。
要回答您的问题、根据系统和环境温度的不同、1.067V 可能足以开启器件(因为它介于1.02V-1.085V 输入电压范围之间)。
在“<a href="">www.ti.com/.../slva769a.pdf title="了解电源设备中的欠压锁定">了解电源设备中的欠压锁定”</a> 应用手册中,它有助于更好地解释工作模式和 数据表参数。
最棒的
Juliette