主题中讨论的其他器件:CSD87381P、、
您好!
我们将 TPS650930 PMIC 器件用于 CFL H 移动平台应用。 我们需要有关 VR5电压控制器的以下详细信息、
查询1:根据数据表、VR5电压控制器专用于+5V 电源生成。 我们需要通过该 VR 生成0.95V 电压。 是否有任何可用于将 VR5控制器配置为0.95V 的光电离子? 如果有选项、如何配置它?
查询2:数据表中未提供相应 VR 控制器的高驱动引脚(DRVH1、DRVH3、DRVH4和 DRVH5)和低驱动引脚(DRVL1、DRVL3、DRVL4和 DRVL5)的确切输出电压。 在数据表中、DRVH 的建议电压范围指定为26V、DRVL 的建议电压范围指定为5V。 我们的应用 Vin (引脚 N6)电压为+12V。 请分享精确的 DRVH 和 DRVL 输出电压。
查询3:是否有适用于 TPS650930ZAJT VR 控制器的任何计算表?
注意:我们已经与 TI 签署了 PMIC 的 NDA。
此致、
Vigneshwar Raj