This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650930 - VR5控制器的替代配置?

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87381P, TPS650830, TPS650830EVM-095
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870847/tps650830-tps650930---alternate-configuration-for-vr5-controller

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件:CSD87381P、、

您好!

我们将 TPS650930 PMIC 器件用于 CFL H 移动平台应用。 我们需要有关 VR5电压控制器的以下详细信息、

查询1:根据数据表、VR5电压控制器专用于+5V 电源生成。 我们需要通过该 VR 生成0.95V 电压。 是否有任何可用于将 VR5控制器配置为0.95V 的光电离子? 如果有选项、如何配置它?

查询2:数据表中未提供相应 VR 控制器的高驱动引脚(DRVH1、DRVH3、DRVH4和 DRVH5)和低驱动引脚(DRVL1、DRVL3、DRVL4和 DRVL5)的确切输出电压。 在数据表中、DRVH 的建议电压范围指定为26V、DRVL 的建议电压范围指定为5V。 我们的应用 Vin (引脚 N6)电压为+12V。 请分享精确的 DRVH 和 DRVL 输出电压。

查询3:是否有适用于 TPS650930ZAJT VR 控制器的任何计算表?

注意:我们已经与 TI 签署了 PMIC 的 NDA。

 

此致、

Vigneshwar Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    答案1: 要更改电压、需要订购定制器件。  请参阅 数据表  第6.3.13.6节"输出电压控制:"如果您需要与指定默认值不同的输出电压配置、请联系 TI 以生成定制器件。"

    答案2: 我没有这些信息。  英特尔提供了要使用的 FET 开关的参考设计和建议。  此外、TI 建议使用 CSD87381P、请参阅 数据表中的第7.2.2.1.3节)。

    答案3: 在数据表的应用部分第7节中、有用于计算建议电感和限流电阻的公式。  

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    回复答案2:由于我们是此英特尔架构设计的新产品、因此我们需要此特定 IC 的评估模块。 这是否可以使用 TPS650930评估模块进行测试?

    此致、

    Vigneshwar Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要验证当前可用的内容。  我将在明天1月29日结束业务时提供答案。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找不到 TPS650930的评估模块。   TPS650830是否足以替代器件(http://www.ti.com/tool/TPS650830EVM-095)?)

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果 TPS650930和 TPS650830之间的唯一主要差异是 VR1轨电压电平和开关频率、则最好使用 TPS650830EVM-095进行检查。 请验证。

    答案1:回答:-在我的案例中、VR5不用于生成 V5ADS3 (使用外部+5V 电源)、然后如何在不影响 PWROK 和 PWRGD 信号的情况下终止/处理 VR5组(因为它按照图5-5在内部映射)。 电源正常树逻辑)

    引脚编号 引脚说明 连接
    :K8. VSC 来自外部5V 电源的反馈
    C12. ENC 未受影响(SLP_S3#)
    n5. VIN5VSW 连接到外部5V 电源
    M5 EN5VSW 外部5V 电源的电源正常
    L7. VINVR5 如何在 TPS650930 VR5组中终止这些线路?
    平方米 ENVR5
    K5. ILIMVR5HS
    L5 ILIMVR5LS
    n3. PGNDVR5
    M1 DRVHVR5
    n4. DRVLVR5
    L4 FBVR5N
    G4 FBVR5P
    M4 PGVR5
    n2 SWVR5
    M3 VBSTVR5

    此致、

    Vigneshwar

    图5-5. 电源正常树逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在调查此问题。  我最初的想法是、在启用稳压器之前、只需禁用 VR5稳压器并屏蔽电源正常信号。  遗憾的是、在我的调查中、我发现 TPS650830和 TPS650930之间的 VR5描述有一些差异、我需要加以调和。  我将在下星期一提供更新。


    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果您要更换 VR5、则外部5V 电源必须提供电源正常信号(V5ADS3_PG)、且该信号连接至 ENA。  在屏蔽 VR5 PGOOD 之前、所有电源正常信号(DPWROK 除外)都不会变为高电平。 您需要通过 I2C 写入该寄存器。  我将在接下来的几天内得到有关 VR5连接的一些澄清。  我将在星期三提供最新信息。

    引脚

    说明

    注释

     

    VINVR5

     接地

     

    PGNDVR5

    接地

     

    ENVR5

    接地

     

    ILIMVR5HS

     float

     

    ILIMVR5LS

     float

     

    DRVHVR5

     float

     

    SWVR5

     float

     

    DRVLVR5

     float

     

    VBSTVR5

     float

     

    FBVR5P

     float

     

    FBVR5N

     float

     

    VIN5VSW

    连接到外部5V

     

    EN5VSW

    从外部5V 连接到 PGOOD

     

    PGVR5

     PGVR5断开连接(悬空)。  外部5V 的 PGOOD 连接到 V5ADS3_PG

     

    ENA

    V5ADS3_PG。  从外部5V 连接到 PGOOD

     

    VSC

    数据表错误。  在图5-5中,比较器 C: V5A 应该是针对外部 PRIMCORE_VR 的输入。  V5A_DS3_PG->PRIMCORE_PG、MV5AD3PG -> MVPRIMCOREPG

     

    ENC

    V3.3A_PCH_PG (不变)

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更新了字段。  实际上、输入接地、输出和反馈可保持悬空。

    此致、

    Chris