Other Parts Discussed in Thread: UCD90320
大家好、
我的客户正在评估 UCD90320、并有以下问题:
在数据表第19页中:
•配置为故障引脚 GPI 故障使能功能必须置位才能启用此功能。 该位置位时、故障总线上没有故障。 FAULT 引脚是数字输入引脚、它监控故障总线。 当一个或多个 UCD90329器件检测到电源轨故障时、相应的 FAULT 引脚将变为有效驱动低电平状态、下拉故障总线电压并将相应的故障告知所有其他 UCD90320器件。 这种行为允许在多个器件之间采取协调一致的操作。 故障清除后、FAULT 引脚的状态恢复为输入引脚的状态。
客户想知道最后一句" 故障清除后,FAULT 引脚的状态恢复为输入引脚的状态。"
需要采取哪些措施才能将故障视为“已清除”故障;具体而言,配置为“锁存状态清除源”的 GPI 可以清除故障? 如果没有,您能否向我解释在 UCD90320器件认为故障被“清除”之前需要发生什么?
还想知道 、如果故障驱动系统循环通电、则在全功率循环后会发生什么情况。 这是否会记录在 NV 存储器中?
此致
SK Loo