This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320配置为故障引脚 GPI 功能和行为

Guru**** 2812815 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879187/ucd90320-ucd90320-configure-as-fault-pin-gpi-functionality-and-behaviour

器件型号:UCD90320

大家好、

我的客户正在评估 UCD90320、并有以下问题:

在数据表第19页中:

•配置为故障引脚 GPI 故障使能功能必须置位才能启用此功能。 该位置位时、故障总线上没有故障。 FAULT 引脚是数字输入引脚、它监控故障总线。 当一个或多个 UCD90329器件检测到电源轨故障时、相应的 FAULT 引脚将变为有效驱动低电平状态、下拉故障总线电压并将相应的故障告知所有其他 UCD90320器件。 这种行为允许在多个器件之间采取协调一致的操作。 故障清除后、FAULT 引脚的状态恢复为输入引脚的状态。

客户想知道最后一句" 故障清除后,FAULT 引脚的状态恢复为输入引脚的状态。"

需要采取哪些措施才能将故障视为“已清除”故障;具体而言,配置为“锁存状态清除源”的 GPI 可以清除故障? 如果没有,您能否向我解释在 UCD90320器件认为故障被“清除”之前需要发生什么?

还想知道 、如果故障驱动系统循环通电、则在全功率循环后会发生什么情况。  这是否会记录在 NV 存储器中?

此致

SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    FAULT 引脚将在多个器件之间级联。 如果您的系统没有多个器件、则不需要故障引脚。

    请阅读 http://www.ti.com/lit/an/slva908/slva908.pdf 的第3节

    要清除的故障是指:电源轨没有欠压或过压故障。

    例如:如果在任何给定时间、给定电源轨的电压低于欠压阈值、则该电源轨报告为 UV_FAULT。 如果电源轨已恢复、则该故障将被清除、可通过关闭电源轨并重新开启电源轨来实现该故障。

    GPI AS "锁存状态使用清除源"是为了清除状态、但不会清除故障。

    是的、如果在运行期间出现故障、则此故障将记录到 NV 中(如果启用)。 默认情况下、将记录所有故障。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yihe、

    在客户应用中,他们有一个外部 FPGA,我们可以连接到 UCD90320的 IO。 他们希望为 UCD90320提供一种在任何电源轨发生故障时向 FPGA 报告的方法、以便在需要时采取适当的措施。 使用故障引脚功能似乎最适合此目的、因为他们只需将其连接到 FPGA 上的 IO 引脚即可。 但是、是否有更好的方法来实现这一点? 他们尝试使用 LGPO,但似乎无法将每个可能的锁存故障状态都绑定到单个 LGPO。

    此致、

    SK Loo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它们也可以通过单个 LGPO 来实现这一点。 它们可以使用不同 的 LGPO 来单独处理每个故障。 然后、使用所有这些 LGPO 作为连接到 FPGA 的最终 LGPO 的输入。  基本上、它们必须定义多个 LGPO、但只有一个 LGPO 需要一个物理引脚。

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们已有一段时间没有收到您的意见、并假设问题已得到解决。 如果需要进一步的帮助、请在此处回复。

    此致

    Yihe