This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:电流限制和仿真问题

Guru**** 2548980 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003, LM46001, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876266/lm76003-current-limiting-and-simulation-problems

器件型号:LM76003
主题中讨论的其他器件: LM46001TINA-TI

我打算将 LM76003用作48V 至32V 的降压转换器。 我的设计由于具有非常高的容性负载(~600uF、陶瓷电容器)和负载瞬态(短暂从0.01A 切换到2.5A)而变得更加复杂。

我使用 WEBENCH Power Designer 实用程序生成了一个设计、并根据我的批量要求调整了输出电容-可以预见、这会引发低相位裕度警告。 我打算通过在顶部反馈电阻器上添加建议的 CFF 来对此进行补偿、但我无法在 WEBENCH 实用程序中手动添加、并且找不到包含该值的合适模板。 我选择切换到 SPICE 仿真器以包含该额外电容器、但无法使器件正常导通。  

我复制了 WEBENCH 设计并根据数据表建议检查了所有引脚、尽管我已经降低了输出电容并开始增加了负载电阻-打算在器件正确调节后提高到设计水平。 就像现在一样、SW 开关输出仅切换为高电平一次、然后稳定下来、似乎开始振荡、这会在几微秒后稳定下来。 下面提供了这方面的屏幕截图。 您能否看到此电路未按预期运行的任何明显原因? 从您的产品页面下载的 SPICE 文件是否已知有任何问题? 为了进行比较、LM46001立即工作。  

一个单独的问题:在较高的系统电源电平下、到这个器件的输入电流应该相对一致(基本上输出上的负载瞬态被隐藏在较高的电平上)。 为了实现这一点、我希望限制输出电流、以便大容量电容在低负载电流期间缓慢充电、并隐藏负载瞬态效应。 此器件是否提供了任何简单的方法来实现此目的、或者您是否有可建议的方法来实现此目的?

提前感谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    您能否共享您的 Spice 文件。 我想最后运行仿真来调试这个问题。

    此致、
    Ankit Gupta
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    感谢您的快速响应。 仿真文件已附加。  

    此致、

    Andrew

    e2e.ti.com/.../LM76003-sim-for-TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    此问题是否仍然存在?

    我尝试过这个模型、但它不起作用。

    如果您有任何更新、请告诉我。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    到目前为止,这一目的是不幸运的。  

    感谢您的任何反馈。

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    此模型是否适用于任何正常操作点?

    我的意思是、如果您只是从 Webench 复制预期的工作设计、并尝试使用该模型进行仿真。 它能正常工作。

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    否、我无法让它在任何配置下持续切换-直接根据数据表或 WEBENCH 建议进行切换。 这就是为什么我专门询问 SPICE 模型的任何潜在问题。

    此致

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    从这里循环建模团队。

    BR、

    Ankit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    由于一些法律问题、我们不支持 LTSPICE 仿真。

    请尝试在 PSpice 或 TINA-TI 仿真器中运行仿真、如果您遇到任何问题、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 假设问题已解决、我现在将关闭此主题。 如果问题仍然存在、请重新打开螺纹。 谢谢!

    此致、

    Ankit Gupta

    应用工程师