This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:消耗更多电流、输出不稳定

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876376/tps62130a-draw-more-current-and-output-not-stable

器件型号:TPS62130A

我们使用 TPS62130A 将电压从2.8V 转换为5V、电路与 TPS62130A_EVM 完全相同、但它在10mF 负载和输出电压下消耗的电流更大、为10.8mA、持续从4.6V 跳转到4.9V、是否有人知道发生了什么?

谢谢、

Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清您的请求?  您说您正在将2.8V 转换为5V。 这是不可能的、TPS62130A 仅是降压转换器。  您会说该电路与 EVM 完全相同。  此 EVM 旨在将3.7V 至17V 的输入电压转换为3.3V 的稳压输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在要关闭这个线程。  您可以随时重新打开它。