This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:加电序列

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876164/tps2553d-power-up-sequence

器件型号:TPS2553D
大家好、

下面的问题可以帮我吗?

(1)。 在 IN 引脚完全上升之前、EN 引脚为逻辑高电平是否没有问题?


(2)。 EN 引脚电压是否可以高于 IN 引脚? (例如、VIN=1.8V、EN=3.3V)

此致、
Kazuto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、有人可以帮助我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuto-San、

    请参阅下面我的答复:

    (1)。 在 IN 引脚完全上升之前、EN 引脚为逻辑高电平是否没有问题?

       回答: 没问题、EN 引脚可在 IN 引脚上升前设置为高电平。


     (2)。 EN 引脚电压是否可以高于 IN 引脚? (例如、VIN=1.8V、EN=3.3V)

       答案: EN 引脚是否高于 IN 并不是问题、但对于 TPS2553D、VIN 最小电压为2.7V

    此致、

    菲飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、飞飞、我明白、谢谢!