请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2553D 大家好、
下面的问题可以帮我吗?
(1)。 在 IN 引脚完全上升之前、EN 引脚为逻辑高电平是否没有问题?
(2)。 EN 引脚电压是否可以高于 IN 引脚? (例如、VIN=1.8V、EN=3.3V)
此致、
Kazuto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 、Kazuto-San、
请参阅下面我的答复:
(1)。 在 IN 引脚完全上升之前、EN 引脚为逻辑高电平是否没有问题?
回答: 没问题、EN 引脚可在 IN 引脚上升前设置为高电平。
(2)。 EN 引脚电压是否可以高于 IN 引脚? (例如、VIN=1.8V、EN=3.3V)
答案: EN 引脚是否高于 IN 并不是问题、但对于 TPS2553D、VIN 最小电压为2.7V
此致、
菲飞