您好!
此设备是否支持热插拔?
我的客户有一个应用程序、可以在交流适配器供电的情况下插入和取出电池。
如果没有、请提供建议的电池充电器控制器。
此致、
猪排
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
此设备是否支持热插拔?
我的客户有一个应用程序、可以在交流适配器供电的情况下插入和取出电池。
如果没有、请提供建议的电池充电器控制器。
此致、
猪排
你好 Katsu、
虽然在热插拔情况下未验证此充电器、但热插拔电池可能不会出现问题。 请注意、该充电器不会自动检测是否存在电池。 如果您正在充电并且电池已被移除、充电环路将立即以最小的电流将自身推入恒压环路。 充电未终止。 如果您突然使用电池、它将重新进入相应的充电阶段。 但是、请记住、我看到的大多数热插拔方案都涉及一些由突然 di/dt 引起的瞬态电压、因此如果这会触发充电器的其他保护、则可能会将充电电流重置为0mA。
此致、
Joel H
你好 Katsu、
对于 BATFET 的浪涌电流、我们可以做的事情不多。 请记住、BATFET 是一个 PMOS 器件、在 VSYS 方向具有寄生体二极管。 当施加电池(有适配器)时、SYS 电容器和 BATFET 栅极驱动电路都将出现浪涌电流。
您可能会在/BATDRV 和 PMOS 栅极之间添加一个小电阻、以查看这是否会改善浪涌电流、但无法消除进入 SYS 电容器的浪涌电流。 您还可以尝试在充电器的 SYS 引脚和电容器所在的 SYS 轨之间添加一个小电阻、以进一步降低初始栅极驱动电流消耗。 但是、我对该选项及其对控制器的影响更犹豫不决。 这些是未经测试的解决方案、因此您必须验证它们对您的设计的影响。
此致、
Joel H