This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:支持热插拔?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879692/bq25703a-supporting-hot-swapping

器件型号:BQ25703A

您好!

此设备是否支持热插拔?

我的客户有一个应用程序、可以在交流适配器供电的情况下插入和取出电池。

如果没有、请提供建议的电池充电器控制器。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katsu、

    虽然在热插拔情况下未验证此充电器、但热插拔电池可能不会出现问题。 请注意、该充电器不会自动检测是否存在电池。 如果您正在充电并且电池已被移除、充电环路将立即以最小的电流将自身推入恒压环路。 充电未终止。 如果您突然使用电池、它将重新进入相应的充电阶段。 但是、请记住、我看到的大多数热插拔方案都涉及一些由突然 di/dt 引起的瞬态电压、因此如果这会触发充电器的其他保护、则可能会将充电电流重置为0mA。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel-San,您好!

    感谢您的支持。

    我的客户观察到 BATFET 导通时电池的浪涌电流。 您是否有任何防止浪涌电流的想法?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katsu、

    对于 BATFET 的浪涌电流、我们可以做的事情不多。 请记住、BATFET 是一个 PMOS 器件、在 VSYS 方向具有寄生体二极管。 当施加电池(有适配器)时、SYS 电容器和 BATFET 栅极驱动电路都将出现浪涌电流。

    您可能会在/BATDRV 和 PMOS 栅极之间添加一个小电阻、以查看这是否会改善浪涌电流、但无法消除进入 SYS 电容器的浪涌电流。 您还可以尝试在充电器的 SYS 引脚和电容器所在的 SYS 轨之间添加一个小电阻、以进一步降低初始栅极驱动电流消耗。 但是、我对该选项及其对控制器的影响更犹豫不决。 这些是未经测试的解决方案、因此您必须验证它们对您的设计的影响。

    此致、

    Joel H