This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160A:TPS54160

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874933/tps54160a-tps54160

器件型号:TPS54160A
主题中讨论的其他器件: TPS54160

您好!

根据随附的 TPS51460A 数据表原理图、我在硬件中连接了相同的额定值组件。

电压额定值-

I/P 电压- 48V

O/P 电压- 5V

O/P 电流- 1.5A

在频率设置后、并设置负载(约1.5A)、 在输出中、我连续接收5V 电压。 但经过大约01分钟的延迟后、我发现 TPS54160A 已加热(在正常环境下为100°C)。  

请支持我、对于48V 输入和5V 输出、我必须更改任何组件额定值。

#Heat #temperature #load #TPS54160 #datasheet  

此致、

Ravi Jindal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、

    您能否确认转换器的开关稳定?

    您是否焊接了 TPS54160A IC 下方的散热焊盘? 它是否连接到大覆铜以散热?

    IC 下方的散热焊盘必须连接到 GND 平面、该 GND 平面有助于散热。

    此外、请确保在 IC 下方使用固体覆铜、因为释放会严重限制热导率。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、开关稳定。 此外、我在 IC 下方提供了大型散热焊盘、焊盘连接到 GND。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi、

    您可以通过 o-murray@ti.com 向我发送布局文件的电子邮件吗?

    谢谢、

    -奥兰多