Other Parts Discussed in Thread: TPS54160A, TPS54160
主题中讨论的其他器件: TPS54160
您好!
根据随附的 TPS51460A 数据表原理图、我在硬件中连接了相同的额定值组件。
电压额定值-
I/P 电压- 48V
O/P 电压- 5V
O/P 电流- 1.5A
在频率设置后、并设置负载(约1.5A)、 在输出中、我连续接收5V 电压。 但经过大约01分钟的延迟后、我发现 TPS54160A 已加热(在正常环境下为100°C)。
请支持我、对于48V 输入和5V 输出、我必须更改任何组件额定值。
#Heat #temperature #load #TPS54160 #datasheet
此致、
Ravi Jindal