Other Parts Discussed in Thread: LM5118
我在降压/升压配置中使用 LM5118、其输入电压范围为8.5-32V、输出为12V @ A 4A 最大负载。 在我的测试过程中、我强制 LM5118进入过流故障状态、稳压器按预期关闭。 故障消除后、LM5118重新启动时出现问题。 如果我的输入电压低于12V 输出(升压模式)、稳压器恢复正常。 如果我的输入电压高于12V 输出(降压模式)、稳压器将无法恢复。 如果我在降压故障期间降低输入电压、稳压器将重新正常启动。 对稳压器循环通电可使其恢复正常并正常运行。 在故障期间、Vcc 为6.9V、UVLO 为0.25V。