This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875369/lm5118-lm5118

器件型号:LM5118

我在降压/升压配置中使用 LM5118、其输入电压范围为8.5-32V、输出为12V @ A 4A 最大负载。  在我的测试过程中、我强制 LM5118进入过流故障状态、稳压器按预期关闭。  故障消除后、LM5118重新启动时出现问题。  如果我的输入电压低于12V 输出(升压模式)、稳压器恢复正常。  如果我的输入电压高于12V 输出(降压模式)、稳压器将无法恢复。  如果我在降压故障期间降低输入电压、稳压器将重新正常启动。  对稳压器循环通电可使其恢复正常并正常运行。  在故障期间、Vcc 为6.9V、UVLO 为0.25V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您提出问题并使用 LM5118。 很遗憾听到您有问题。

    您能否为您的应用提供原理图?

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5118_5F00_Base.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    您可以发布更高分辨率的原理图吗? 我无法清楚地读取组件值。

    关于测试、您如何进行测试? 我进入实验室、运行和输出短路测试以及过载测试、LM5118评估模块恢复正常。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Base.pdf

    在我的测试中、我同时将稳压器的输出短路并将电子负载加载到过流点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    设计的输出电流是否为4A? 如果是这种情况、则 R106的值应为15m Ω。 (我使用 了快速入门计算器)。 我建议快速完成计算。

    需要澄清的是、当您说转换器未恢复时、它是处于0V 还是输出卡在某个电压上? 您能否提供任何波形?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一位信息。  原理图中看到的。 R96 = 165K & R102 = 27K。  最初为 R96 = 32.2K 和 R102 = 5.9K。  采用新的165K 和27K 时、稳压器的运行情况更好、并按预期重新启动。  这些新信息是否能揭示潜在问题?  我想知道我对这些新的 UVLO 电阻器值有何裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您让我知道更改 UVLO 电阻器会有所帮助

    根据数据表、建议顶部电阻器大于 VIN 最大值的1000倍。 假设顶部电阻器存在一定的容差、这可能不适用于您的应用。 对于您的应用、我建议使用大于40kOhm 的电阻器来提供一些额外的裕度。

    谢谢、

    Garrett