尊敬的团队:
器件型号:TPS650930
查询:对于非电池供电的系统、如何端接 TPS650930中的 NU 引脚和 BC_ACOK 引脚。 另请参阅数据表"表5-59中的"如何配置通用电平转换器"。 MISC_BITS 寄存器字段说明"。
如果可能、
-
是否需要电平转换器的 ENVLA 输入引脚和 LVA 输出引脚 NO's (根据表5.59)?
-
即使在紧急停机期间、该电平转换器也能正常工作。
-
如建议的电气特性中所示(IN_LSA、IN_LSB 和 IN_LSH 是电平转换器使能输入、OUT_LSA、OUT_LSB、OUT_LSH 是电平转换器输出)。 需要知道上述引脚的确切引脚编号。
- 在这种情况下、为电平转换器的 EN I/p 和 OD o/p 提供引脚编号。
- 是应用报告 SLVA687 "TPS65083x 设计指南"、适用于 TPS650930。 以便我们可以参考本设计指南中的其他终端。