请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63036 设计
我的客户希望使用外部 频率同步、但 外部同步的范围是2.2 - 2.6MHz、内部开关频率范围是 1.8 - 2.2。
客户想知道他们是否可以使用2MHz 进行外部 频率同步? 因为2MHz 可以在内部工作、但外部 CAN 却无法工作? 系统具有2MHz 、但没有2.2Mhz。
谢谢
沈俊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计
我的客户希望使用外部 频率同步、但 外部同步的范围是2.2 - 2.6MHz、内部开关频率范围是 1.8 - 2.2。
客户想知道他们是否可以使用2MHz 进行外部 频率同步? 因为2MHz 可以在内部工作、但外部 CAN 却无法工作? 系统具有2MHz 、但没有2.2Mhz。
谢谢
沈俊