This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:同步的频率范围

Guru**** 2500475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/870353/tps63036-frequency-range-for-synchronization

器件型号:TPS63036

设计

我的客户希望使用外部 频率同步、但 外部同步的范围是2.2 - 2.6MHz、内部开关频率范围是 1.8 - 2.2。  

客户想知道他们是否可以使用2MHz 进行外部 频率同步? 因为2MHz 可以在内部工作、但外部 CAN 却无法工作? 系统具有2MHz 、但没有2.2Mhz。

谢谢  

沈俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    需要对此进行澄清、并尽快返回给您。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    很抱歉耽误你的时间。

    该器件在外部2MHz 时工作正常。  

    数据表中显然存在混搭。 振荡器频率和同步范围应相同。

    我强调过、它将在下一次迭代中更新。

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫里茨

    谢谢、顺便说一下、如果将自工作频率设置为2MHz、并将外部同步频率设置为2MHz、 有多少输出电压尖峰 ? 这可能与 频率变化和我们内部使用的同步方法有关? 是否有更多详细信息?

    此致、谢谢

    沈俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    "输出电压尖峰"是什么意思?

    此致、

    莫里茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莫里茨

    当开关频率从内部更改为外部时、输出电压尖峰就像过冲或下冲? 或表示输出电压
    频率时的干扰。

    谢谢

    沈俊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    根据设计、PLL 锁定外部信号的时间约为100us。 由于发生了如此"低"的情况、不会出现过冲/下冲。

    此致、

    莫里茨