This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:从未对 nofile 存储器进行编程时的输出电压

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821, BUF16821-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/874645/buf16821-q1-output-voltage-when-the-novolatile-memory-has-never-been-programmed

器件型号:BUF16821-Q1
主题中讨论的其他器件:BUF16821

您好、先生、

我们希望使用从未编程过的 NOvolatile 存储器的输出电压。

问题1:

当我们希望使用 nodvolatile 的输出电压时、从未对其进行过编程、

CODE10的寄存器设置仅为200h。  对吗?

还有其他需要设置的东西吗?

问题2:

我们将 CODE10的寄存器设置为200h、  

其电压毛刺与数据表不匹配。

请告诉我们原因。

[数据表]  

 

[管理数据]  

CH1:输出引脚( OUT9 )空载,开路。

CH2:Vs.

我们的测量数据具有大约300 μ s 的低电压周期。

请确认。

此致、

A. Kimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.Kimura:

    感谢您的提问。 让我联系支持该部件的工程师。 您可以在1/24/20之前得到响应。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.Kimura、

    所有输出 EEPROM 寄存器被编程为200hex,输出电压为0.5*,而如果使用的话,没有对寄存器进行编程

    两个图显示了 BUF16821正常上电响应。  Vs 应高于内部上电复位(~5V) 以完全打开输出。

    在 Vout 为~0.5V 之后、 当 Vs 处于正常数据表范围内时、输出将满足规格容差。

    此致、

    Costin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Costin:

    感谢您一如既往的大力支持。

    由于从未 对非易失性存储器进行编程时数据表的设计要求、

       

    在上面的最后一行中、

    '在模拟电源电压(Vs)超过大约2V 后、输出开始跟踪 Vs / 2。 图21说明了该顺序。"

    因此、我们认为、在模拟电源电压(Vs)超过2V 后、输出开始跟踪 Vs/2。

    为什么测量数据的输出电压变为0V 直到 Vs 变为5V?

     但测量数据是这样的  

     当 Vs 为2V 时、输出电压变为 0V。

     当 Vs 为5V 时、输出电压变为 2/Vs。

     (直到 Vs 变为 5V 的300uec 周期为0V。)

     我们认为、当 Vs 为2V 时、输出电压变为 Vs/2。

     

    > Vs 应高于内部上电复位(~5V) 以完全打开输出。

    在这种情况下、如果对非易失性存储器进行了预编程、对吗?

    上述数据表具有以下说明。

      请注意、当模拟电源电压(VS)超过大约5V 时、
      器件会自动读取非易失性存储器、获取预编程值以确保
      当模拟电源电压斜升至其最终值时的正确输出值。 存储器中
      采集操作、输出在 Vs/2处跟踪大约1ms。

    此致

    A. Kimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.Kimura、

    我 将再次尝试回答您的问题:

    Q1)上电后:VD 首先跟随 Vs、当<Vs<20V if EEPROM registers has not been programmed by user. 为9V 时、所有输出为 Vs/2  无需串行通信。

     非易失性存储器的回读 为200hex、

    Q2)在这种情况下、如果未对非易失性进行编程、则输出电压不应改变。

    如果 Code10=200hex,则输出应为0.5*Vs。 如果不是、则是系统通信问题。

    输出跟随 Vs 斜升电压、当  Vs 小于5V 时、300uS 低输出电压的原因是比图21 Vs 斜升更快

    在 低 Vs (<5V)时,输出电压不会超过 Vs,输出响应与时间的关系取决于 Vs 斜升。  

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的 Costin:

    感谢您一如既往的大力支持。

    很抱歉、我们再次有问题。

    我们希望使用从未编程过的 NOvolatile 存储器的输出电压。

    Q1)  

    当我们希望使用 nodvolatile 的输出电压时、从未对其进行过编程、因此无需串行通信。

    如果我们将输出数据从 默认的 CODE10值更改为默认的 CODE10值、则我们再次将寄存器设置的 CODE10设置为200hex。

    对吗?

    Q2)

    我们再次将寄存器设置的 CODE10设置为200hex、并确认 BUF16821-Q1的输出电压。

    我们的测量数据如下所示。

    <2msec / div>

    <200usec / div>

    当 Vs 变为大约2.5V 时,输出变为0V。

    当  Vs 变为大约5.0V 时、输出迅速变为2/Vs。

    我们确认了数据表。

    由于从未 对非易失性存储器进行编程时数据表的设计要求、

       

    在上面的最后一行中、

    '在模拟电源电压(Vs)超过大约2V 后、输出开始跟踪 Vs / 2。 图21说明了该顺序。"

    因此、我们认为、在模拟电源电压(Vs)超过2V 后、输出开始跟踪 Vs/2。

    但我们的管理数据是不同的。

    在 Vs 超过大约2V 后、输出变为0V。

    而 Vs 超过大约5V、则输出变为 Vs/2。

    数据表说明和测量数据不同。

    请告诉我们原因。

    我们希望在模拟电源电压(Vs)超过2V 后、输出在 Vs/2处开始跟踪。

    我们如何做到这一点?

    问题3)

    您说 过、Vs 应高于内部上电复位(~5V) 以完全打开输出。

    在这种情况下、如果对非易失性存储器进行了预编程、对吗?

    上述数据表具有以下说明。

      请注意、当模拟电源电压(VS)超过大约5V 时、
      器件会自动读取非易失性存储器、获取预编程值以确保
      当模拟电源电压斜升至其最终值时的正确输出值。 存储器中
      采集操作、输出在 Vs/2处跟踪大约1ms。

    此致

    A. Kimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.Kimura、

    让我从一般功能说明开始。

    有两个内部阈值:"2V:和"5V"。 "2V"打开 Vs/2跟踪、"5V"是常规 复位。

    低于"2V"阈值的 VOUT 行为受 Vs 压摆率的影响。 如果 Vs 压摆率太快、则无法按照 Vs 进行输出、请查看图10以了解阶跃响应。

    这是基准测量与数据表不同的主要原因。  在典型应用中、由于去耦电容器、Vs 将更慢。

    希望这个答案问题2

    Q3) Vs>5V 才能获得编程的输出电压。 在上电期间、5V 将复位输出、这也可以通过 RESET 命令来完成。 所以您的陈述是正确的。 基本上、如果未对非易失性存储器进行编程、您将获得图21的响应

    Q1)如果 vs >5V、则可以通过串行通信更改输出电压、则数据表精度可保证 vs >9V。 当 Vs<5V 时、不建议更改串行端口 Vout

    此致、

    Costin

            

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Constin、

    感谢您一如既往的大力支持。

    关于问题1、我们希望输出电压看起来像下面的红色虚线。

    可以这样做吗?

    此致

    A. Kimura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.Kimura:

    低于 Vs=2.5V 时、模拟电路未完全导通、Vout 将不像虚线那样呈线性。

    输出电压不会超过 Vs、这是 Vs<2.5V 时的主要保护

    此致、

    Costin