This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3671MF-1.8EV:稳压器输出4V 而非3.3V 电压

Guru**** 1274200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3671
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/881536/lm3671mf-1-8ev-regulator-putting-out-4v-instead-of-3-3v

器件型号:LM3671MF-1.8EV

在某些器件已在现场工作~6个月后、我们已经获得了退货。
其中许多显示 LM3671的输出为4.1V、而不是3.3V。 这反过来位于我们设计中另一个芯片的工作限制和绝对最大值之间、因此其输出会烧毁。

什么可能导致 LM3671MF-3.3/NOPB 输出4V 电压?

我们有2个可能的5V 输入(USB 和 HDMI 5V 引脚)、可通过二极管为稳压器供电、因此它最多只能看到~4.7V。 我们还将每个引脚连接到 CM1293A-04SO 引脚以实现 ESD 保护。

最坏的情况是、我们可能必须使用具有更宽输入电压范围和更高 ESD 保护等级的稳压器重新设计... 但是、该产品已经销售了几年。

如果我们的设计中存在缺陷、我们希望得到修复或至少一些可能的缓解建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您能否提供有关原理图、布局、使用的外部组件以及温度、负载条件等工作条件的更多详细信息?

    如果信息是机密信息、我建议通过电子邮件共享以获取更多信息。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V_PWR 来自 HDMI 电缆。 中的 VBUS 来自 USB 电缆。

    我担心的是、即使在设计中采用 ESD 保护和铁氧体来防止出现尖峰或不良电源、也可能会导致问题。 每个信号都连接到 CM1293A-04SO ESD 保护芯片的引脚。

    LM3671MF-3.3/NOPB 的最大额定值为6V、远不超过输入电压的5V 标称值。

    我无法从 TI 帮助台获得的是*什么*会导致此器件中断、从而开始输出4V 而不是3.3V 电压。

    芯片内部可能会以某种方式中断以实现这一目标的原因是什么。 如果我知道这一点、我可能会更好地了解如何处理它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    原理图看起来正常。 似乎应用可能会在输入侧产生浪涌。 您能否在启用和启用禁用期间使用电感器电流测量输入电压和输出电压? 可以更好地理解问题。  

    此致、

    Tanvee   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是、由于这些是消费类产品、我不知道在发生故障的现场情况下源极电压是什么样 的。 我们在实验室中对这些进行了数月的测试、从未出现过此问题。 因此、我想知道芯片内部可能存在什么易感性(或者芯片原理图的相关部分看起来是什么样的)。

    我编写了一个 LabVIEW 程序、告诉工作台电源在0V (1s)、6V (200-300ms)和5V (4s)之间循环、并运行了几百次、以查看是否可以像我们看到的那样在芯片中引发故障。 芯片从不会发生故障。6V 是芯片的绝对最大额定值、但它也会在稳压器之前经过一个二极管、因此我需要使用另一个工作台电源输出、该输出电压能够>6V。

    那么、这里是6V 的示波器捕获。 我将用一个显示6V 或更高电压下实际稳压器输入的电压返回给您...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    根据上述说明、问题与系统的关系比器件的关系更密切。 您是否正在对客户产品进行测量? 通常、HDMI/USB 源需要为应用提供短路保护。 此应用是否有预要求?  因为该器件没有内部短路功能。  

    此致、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我修改了 LabVIEW 以允许使用25V 通道提供更高的电压、然后在上电时以6.8V 的电压运行器件的功率循环、即二极管压降后6.45V 的250ms "尖峰"电压直接进入稳压器。
    (请参阅下面的示波器屏幕截图。)

    这远高于器件的绝对最大额定值。 在"尖峰"之后、我将其设置为5V、并每5s 循环一次、足够长的时间让接收器启动视频、以便我可以看到它正在工作。

    我在 我们的其中一个装置上运行了300多次测试、运行良好。
    品红色:6.8V USB 电源输入。  青色:6.45V 至电脑控制器。   黄色:3.3V 稳压器输出。

    我在3.3V 稳压器输出上看不到任何不规则情况。 我可能会尝试将输入电压稍微提高一点、直到稳压器发生中断、以查看它是如何中断的。  我也可以一直以6.45V (或更高)的电压运行它,以查看它在周期的后期是否显示出任何问题...

    您仍然没有告诉我有关芯片内部发生了什么情况、或者稳压器如何中断并开始输出4.1V 而不是3.3V 的任何信息。 我想、它与 VIN 或 FB 引脚的另一侧的任何东西都有关系。 请提供建议。

    我们的产品可放在手掌中。 它具有3个端口:USB (用于电源和通信)、HDMI (用于视频输入)和光纤(用于编码视频数据输出)。 它可以插入市场上数百个源和灌电流中的任何一个。 如果电路板上存在电源/接地短路、则可能是 USB 接口(L13)上的铁氧体磁芯、也可能是 HDMI 连接器附近的开关(U8)会发生故障。 我们之前在实验室中有油炸 L13 (在探测时通常有太多的金属物体靠近)、但在现场没有看到、因此我认为我们产品内部的短路不是问题。 如果是、则会有一些损坏的证据。

    谢谢、
    -提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您发送的结果保持输出电压稳定在3.3V。 它看起来不会损坏器件、如果器件的内部电路损坏、则根本不会调节电压。 该器件在输出端与另一个器件连接、并为器件提供额外电压。 正如您已经告诉我的、该器件未显示任何针对输出电压变化的随机行为。  

    此致、

    Tanvee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我上一篇文章的重点是表明、即使输入电压升至芯片的绝对最大额定值之外、良好的稳压器仍能正常工作。

    稳压器的输出上没有任何东西可以将其升压到3.3V 以上、因此芯片没有得到正确调节。

    这里还有3个捕获

    一个具有跟踪输入负~1.4V 的输出。 芯片的物理外观看起来稍微有点熟。

    另一个具有跟踪输入负~0.5V 的输出。 芯片看起来正常。

    对于这两种情况、我用新的部件更换了稳压器、现在两块板都可以正常工作。

    我相信坏芯片的输入具有异常高的输入负载、因为当我断开电源时、所有电源轨立即变为0V、而在我更换稳压器后、输入将立即降至2V、然后在数百毫秒内衰减至0V。

    此致、

    -提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    测量结果并未提供有关问题的任何线索。 问题的根本原因取决于损坏器件的系统和操作环境。 我建议您将器件提交给故障分析、以便进一步调查。

    此致、

    Tanvee

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我不知道导致这些故障的条件是什么。 这些是从现场返回的单元、我们的故障率很低、但还不够低。

    我想发送器件进行分析。 请告诉我将它们发送到何处以及注意谁。 如果您不想在此处共享该信息、可以使用我的电子邮件。

    我还问 TI 是否知道任何潜在的故障原因、或在其他客户设计中看到过任何类似的故障、以及缓解这些故障的建议。

    最后、我想知道、如果您认为在具有较高输入电压容差(例如17V)的稳压器中进行设计、将是减少未来此类故障发生的有效方法。

    谢谢、

    -提示音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我建议联系当地的 TI 销售人员、如果您是从经销商处购买的、请联系他们。 它们将帮助您进行进一步的处理。 高电压容差可能不起作用、因为实际问题尚不清楚。  

    如果您仍需要帮助、我已向您发送了我的邮件 ID。

    此致、

    Tanvee