器件型号:LM3671MF-1.8EV
在某些器件已在现场工作~6个月后、我们已经获得了退货。
其中许多显示 LM3671的输出为4.1V、而不是3.3V。 这反过来位于我们设计中另一个芯片的工作限制和绝对最大值之间、因此其输出会烧毁。
什么可能导致 LM3671MF-3.3/NOPB 输出4V 电压?
我们有2个可能的5V 输入(USB 和 HDMI 5V 引脚)、可通过二极管为稳压器供电、因此它最多只能看到~4.7V。 我们还将每个引脚连接到 CM1293A-04SO 引脚以实现 ESD 保护。
最坏的情况是、我们可能必须使用具有更宽输入电压范围和更高 ESD 保护等级的稳压器重新设计... 但是、该产品已经销售了几年。
如果我们的设计中存在缺陷、我们希望得到修复或至少一些可能的缓解建议。
谢谢!