This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:使用设计指南

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ25601, BQ25600D, BQ25601D, BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872300/bq25600-design-guidance-on-use

器件型号:BQ25600
主题中讨论的其他器件:BQ27220BQ25601BQ25601D

bq25601不会引出 BATSNS 引脚。 实施 bq27220库仑计数器将需要在正电池端子和 bq25601充电器 BAT 引脚之间连接一个感测电阻。 理想情况下、BATSNS 将直接连接到电池、以正确读取电池电压并影响电池的正确充电。 这消除了使用库仑计数器时感测电阻(0.010欧姆)的任何寄生引线阻抗。 TI 的建议是什么?

在数据表中、它指出 BQ27220将通过连接到电池的外部热敏电阻更好地测量 SOC。 数据表显示了如何在无需额外电阻器的情况下将热敏电阻从 BIN 引脚连接到 VSS。 BQ25600D 还需要热敏电阻、但建议使用推荐的上拉和并联电阻器、以确保正常运行。 假设 BQ27220中集成了这两个电阻器、或者两个器件的积分信号条件足以满足要求、是否可以消除 BQ25600D 所需的这两个电阻器?

是否有使用这两个器件的参考原理图

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25600D 具有 BATSNS 引脚。

    如果未使用 BQ25600D TS 引脚、正常 运行时、可以将10kohm 从 REGN 连接到 TS、将另10kohm 从 TS 连接到 GND。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题没有得到充分回答。

    1) BQ25601D 采用替代封装、但 BATSNS 引脚缺失。  
    建议使用 BQ27220和10m Ω 的感应电阻器
    如果没有 BATSNS 引脚、BQ25601D 无法在充电期间测量实际电池电压
    请告知我们如何使用 BQ27220实现 BQ25601D  

    2) 我们希望使用 BQ25600D 上的温度传感引脚来监测周期内的电池温度、但是
    您的响应似乎表明此引脚根本不使用。 是这样吗?
    假设我们可以在 BQ25600D 上使用 TS、我们还希望使用 BIN 引脚
    并共享同一个热敏电阻。  请建议一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看其他输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我们来说仍然是一个问题--如何提出这一问题以获得更多的支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25601D 在设计时未使用 BATSNS。 这是充电器支持。 请提交另一个线程、以获得 bq27220 电量监测计支持、了解如何在没有 BATSNS 的情况下使用充电器。

    2.将充电器单独与监测计一起使用时、用户只需将热敏电阻连接到监测计。 无需将热敏电阻连接到  充电器的 TS 引脚。 对于  BQ25600D 正常运行、只需将 REGN 连接10kohm、将 TS 连接到 GND 再连接10kohm、如下所示。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 有关未将热敏电阻连接到充电器(使用默认的10k 升/降)的答案似乎会使充电器内置的充电温度保护失效。  将热敏电阻连接到充电器似乎是一种谨慎的做法、它为充电器提供了一种在电池"热"时减小充电曲线的机制。  请解释您对建议实施的理由。

    2)  在 将 BQ25601D 与 BQ27220搭配使用时、我们如何以及在何处提交有关 BATSNS 的问题。  这是一个漫长的过程、可以获得似乎是什么建议、以及如何将这两个部分结合使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们能否将此问题上报给了解在同一设计中使用这些器件的产品专家?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 将充电器与监测计一起使用时、热敏电阻应连接到监测计或连接到充电器、但不应同时连接、因为充电器和监测计在热敏电阻连接上具有不同的规格。  BQ25601D 的 TS 引脚规格低于 TS 引脚规格、而监测计的规格可能不同。 BQ25601D 遵循 JEITA 充电 曲线 (充电模式期间符合9.3.7.5 JEITA 准则)。 将热敏电阻连接到监测计或充电器将根据 特定的温度曲线保护电池充电。 如果您选择将热敏电阻连接到监测计、则可以根据上述电路连接 BQ25601D 的 TS 引脚。

    2)监测计通常需要电流感应电阻器。 请遵循 d/s 量表

    3) 3)当您提交主题为"bq27220 questions"的新 e2e 线程时、该线程将自动路由到监测计支持、很快有人会作出响应。 由于当前主题为"BQ25600:使用设计指南"的主题、因此已将其发送给我们-充电器支持。

    感谢您的理解、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的理解是、充电器有责任为电池正确充电、并且需要测量电池电压以获得正确的充电曲线。  BQ25600D 具有单独的 BATSNS 引脚、可进行该测量、从而消除任何寄生引线电阻。  添加 BQ27220需要一个与电池串联的10毫欧电阻器来测量电流(明显的寄生电阻)。  我希望 BQ25601D 组件能够进行调整、以补偿感测电阻和任何其他寄生电阻两端的压降。  由于 BQ2560x 组负责充电器、因此我不理解为什么您建议 BQ27220组回答这个问题。

    我从图表中看到、如果热敏电阻阈值因两个组件而异(不确定原因)。  然而、充电器需要温度来正确地为电池充电、而"监测计需要一个热敏电阻来正确地计算充电。 我不确定这两种解决方案的最佳方式。  您似乎表明、固定充电器 TS 输入可能是最佳的整体解决方案。   似乎这两个器件的热敏电阻输入应该已经过协调、或者至少每个器件的算法应该经过协调、以便可以使用单个热敏电阻。

    -R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、热敏电阻应连接到监测计或连接到充电器、但不应同时连接两者。 可以将热敏电阻连接到充电器的 TS、而不使用监测计的热敏电阻功能。

    如果 BQ27220需要任何帮助、请提交新的线程、监测计支持将会有所帮助。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在三个回复中、您的回答类似。 但是、您尚未完全回答我的问题。  我们希望充电电路的运行具有最少的处理器干预。  根据 BQ25600、需要使用热敏电阻、因此 BQ25600可以在电池变热时调整充电曲线、因此似乎需要进行此连接。  BQ27220需要使用热敏电阻来实现精确的电池充电电量监测。  请通过技术说明我为何不连接任一器件的热敏电阻。

    我的另一个问题从未得到解决。  充电器(BQ25600)具有 BATSNS 连接、以补偿电池和充电器之间的寄生电阻。  这与 BQ27220无关。 现在、我需要在充电器和电池之间的路径中添加一个10毫欧的感应电阻器、其工作方式显然类似于寄生电阻。  BATSNS 输入提供了一种机制、使充电器能够在充电期间正确监测电池电压。 我们希望使用 BQ25601充电器、但它不提供 BATSNS 输入、正如所讨论的那样、这似乎是必需的。  您能不能解决充电器和电池之间电阻为10毫欧时 BQ25601如何正确使用的问题。   

    -R

    如果您无法回答这些 BQ25600问题、请告知 BQ25600组中可能能够完全解决问题的人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    如前所述、可以仅将热敏电阻连接到 BQ25600、并在热敏电阻温度超出正常范围时让 BQ25600进行控制。 有关典型应用、请参阅 d/s 上的图28。

    对于 BATSNS、参考 BQ25600 d/s、不需要10m Ω 电阻器。


    对于 BQ25601、不应同时连接10m Ω 电阻器。 请参阅图28。 d/s 上的电源路径管理应用、用于典型应用电路。

    监测计团队、

    如果 BQ27220未连接热敏电阻、用户应该怎么做?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们建议连接热敏电阻、否则监测计将无法测量正确的温度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    我对这种混乱表示歉意。 我将从一些背景开始。  首先、充电器本质上是具有复杂状态机和模拟反馈环路的电源、而监测计是使用 ADC 和数字逻辑的微控制器。  每种技术支持都需要不同的技能组合。  其次、与充电器相比、该监测计可实现更精确的电压、电流和温度测量。  因此、我们大多数同时使用充电器和监测计的客户都编写主机软件来进行连续监测计测量、然后在必要时发送 I2C 命令来更改充电器的运行。  但充电器必须能够独立工作。 下面我将进行更详细的解释。  

    关于哪个 IC 获取热敏电阻、为了节省功耗、电池供电的监测计仅定期为其热敏电阻加电并与其内部基准进行比较。  但是、充电器具有输入功率、会不断为其热敏电阻提供不同的电压、并与其内部基准电压进行比较。  因此、充电器和监测计目前无法使用相同的热敏电阻。  当安装在电池组上时、包括 BQ27220在内的许多监测计可配置为使用其内部裸片温度来估算电池组温度、而不是使用外部热敏电阻。  具体而言、bq27220可通过 OpConfig A[temps]位进行配置。 请参阅 TRM 的第22页。  因此、充电器可以使用热敏电阻、监测计可以提供冗余电池温度保护。

    关于使用测量仪表0.01欧姆低侧电流感应电阻器的 BAT 引脚感应/调节电压、您可以正确地看到、0.01欧姆电阻器上的压降会影响充电器调节。  充电器将退出恒定电流(CC)模式并提早进入恒定电压(CV)、因为 BAT 引脚将会出现压降= Icharge * 0.01 Ω、这会将其推升至 VBATREG。  即使没有感应电阻器、由于 BAT 引脚和电池单元之间存在 PCB 迹线+连接器+电池组保护器 FET "寄生电阻"、所有充电器也会提前进入 CV 模式。  具有独立开尔文 BATSNS 连接的充电器可用于绕过一些寄生电阻。  一旦处于 CV 模式、充电器将其电压保持在 BAT = VBATREG 上、并且充电电流自然下降、直到达到充电器配置的终止电流(如果已启用)、或者电量监测计根据其更准确的测量电池电流指示充电停止。   

    希望这有助于回答您的问题。 如果我可以提供进一步帮助、请在该论坛中发布更多问题或朋友请求我进行私人跟进。

    此致、

    Jeff F.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    Richard 和我本人非常感谢您的详细回答。 这些信息对了解这些问题非常有帮助。

    最好将这两个器件都放在同一个封装中。 请在有可用时告知我们。

    非常感谢。

    Greg