主题中讨论的其他器件:BQ27220、 BQ25601、 BQ25601D、
bq25601不会引出 BATSNS 引脚。 实施 bq27220库仑计数器将需要在正电池端子和 bq25601充电器 BAT 引脚之间连接一个感测电阻。 理想情况下、BATSNS 将直接连接到电池、以正确读取电池电压并影响电池的正确充电。 这消除了使用库仑计数器时感测电阻(0.010欧姆)的任何寄生引线阻抗。 TI 的建议是什么?
在数据表中、它指出 BQ27220将通过连接到电池的外部热敏电阻更好地测量 SOC。 数据表显示了如何在无需额外电阻器的情况下将热敏电阻从 BIN 引脚连接到 VSS。 BQ25600D 还需要热敏电阻、但建议使用推荐的上拉和并联电阻器、以确保正常运行。 假设 BQ27220中集成了这两个电阻器、或者两个器件的积分信号条件足以满足要求、是否可以消除 BQ25600D 所需的这两个电阻器?
是否有使用这两个器件的参考原理图
谢谢