我遇到了 LM5088降压转换器的问题、即该设计能够在设计的12V 电压下产生输出、尽管其输出电流受到严重限制。 我的设计假设是:
VIN -介于14至28V 之间(尽管对于其他待定设计、希望对高达50V 的稳压进行一些深入了解)。
输出电压- 12伏
输出电流- 8安培
我使用 webench 来获得基本设计。
下面是我的原理图和 PCB 布局(SW 和 MOSFET 源极之间的连接已在外部连接、因为很显然、我忘记在原理图中添加此连接):
我遇到的问题是、转换器产生的一些输出实际上不是我所期望的输出-在输出中可以清楚地看到、电感器的频率与设计点(524、55kHz)有很大不同 (恰好位于3个主要波纹后面的较小波纹具有几乎正确的频率)。 结果是输出电流容量被限制在大约1.5安培、超过该点后、电压会显著下降。
输出电压:
输出+门信号:
以下是输出+反馈信号:
我还在 LM5088快速入门工具中检查了该设计、似乎补偿网络参数会导致该设置已经像设计频率那样在相位上发生偏移。 问题是实际栅极驱动信号之间的所有这些振荡是否可能是由于补偿网络未正确调整而导致的? 在这里更仔细地查看问题的最佳点是什么?
此致、