This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088 -输出电流限制为1.5安培

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878636/lm5088-lm5088---output-current-limited-to-1-5-amps

器件型号:LM5088

我遇到了 LM5088降压转换器的问题、即该设计能够在设计的12V 电压下产生输出、尽管其输出电流受到严重限制。 我的设计假设是:

VIN -介于14至28V 之间(尽管对于其他待定设计、希望对高达50V 的稳压进行一些深入了解)。

输出电压- 12伏

输出电流- 8安培

我使用 webench 来获得基本设计。

下面是我的原理图和 PCB 布局(SW 和 MOSFET 源极之间的连接已在外部连接、因为很显然、我忘记在原理图中添加此连接):

我遇到的问题是、转换器产生的一些输出实际上不是我所期望的输出-在输出中可以清楚地看到、电感器的频率与设计点(524、55kHz)有很大不同 (恰好位于3个主要波纹后面的较小波纹具有几乎正确的频率)。 结果是输出电流容量被限制在大约1.5安培、超过该点后、电压会显著下降。

输出电压:

输出+门信号:

以下是输出+反馈信号:

我还在 LM5088快速入门工具中检查了该设计、似乎补偿网络参数会导致该设置已经像设计频率那样在相位上发生偏移。 问题是实际栅极驱动信号之间的所有这些振荡是否可能是由于补偿网络未正确调整而导致的? 在这里更仔细地查看问题的最佳点是什么?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    原理图看起来不错。 可以调整补偿、但我不确定补偿是否导致了问题。 我计算低交叉和高相位裕度

    布局:

    • PCIn 可能具有更小的环路。 开关电流来自该电容器、因此电流路径应具有较小的环路面积。
    • PCVCC 应更靠近 IC。 较长的走线会导致该稳定电压不稳定。 这将影响性能。
    • 向上移动 PCOUT1并将 PCOUT2置于 PCOUT 1下、以将高频电流重定向到小环路区域。
    • CS 和 CSG 应以开尔文连接到 PRSNS1
    • PRFBB 应是离 IC 最近的 FB/COMP 组件。 这会降低噪声拾取。

    尝试对电路板进行返工、以查看这些建议是否有助于提高性能。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sam!

    感谢你的发言。 您认为我当前的设计中还有什么会影响此转换器运行的地方吗? 是否确定是组件放置位置会导致此行为? 我最奇怪的是、出现3个长 FET 开关、后面是一些短开关、然后没有活动。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    是的、元件放置是导致这种不当操作的最可能原因。 在生成新布局之前、您可以尝试对电路板进行返工、以测试其中的一些返工作为概念验证。

    您还可以通过检查 VOUT 和 IOUT 来测试稳定性。 将 IOUT 从0A 更改为1A (使其在1.5A 以下保持稳定)、并查看 VOUT 如何响应。 如果它在恢复时振铃、则可以提高稳定性。

    如果您可以使用波特图(注塑变压器、2个示波器探针)、您还可以通过该设置来测试稳定性。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pawel Wozniak、

    您是否已解决此问题。 我的 LM5088-1设计也遇到了类似的问题。 我的输入电压范围为30V - 60V 和12V/5A 输出。

    当连接1A 负载时、电压下降至~5V。 它仅在高达400mA 的电流下工作。

    这实际上是一个布局问题、或者是否有任何可能的解决方法。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我相信我在另一个线程中帮助了您。

    您能否继续有关您拥有的主题的对话、以确保不会出现混淆?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marshall Beck:

    当然、我将在我的线程中继续。

    此致、

    Anand M