您好!
该 IC 在轻负载或无负载条件下的行为是什么。 在天气情况下、效率和其他方面将发生变化??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
自动 DCM 是一种二极管仿真模式。 这意味着在轻负载低于临界导通点时(例如、当电感器电流在 FCCM 模式下变为负值时)、控制器将检测电流何时达到零并关闭低侧 FET、并将 FET 的体二极管用作二极管整流器。 这提高了轻负载效率、因为关闭低侧 FET 将防止功率级灌入电流、 并将输出电压保持在较高的调节点、因此转换器需要减少发送脉冲的频率、以保持输出电压处于稳定状态、从而降低开关损耗。 本文档中 TI 提供了一个正常的说明: https://www.ti.com/seclit/ug/slyu036/slyu036.pdf 、其中显示了电源组件波形的第16-18页。
要使用 TPS53681进行试用、请执行以下操作:
所有这些都应通过 Fusion Digital Power Designer GUI 访问。
您好、Matt、
我需要进一步澄清 一下在 TPS53681中对 NVM 进行编程的问题。
该器件是随附安全 NVM、还是在编程后仅对其进行保护?
如果它附带安全 NVM、如何从默认值重新编程器件?