This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:轻负载或无负载条件下的行为

Guru**** 2587535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875985/tps53681-behavior-in-light-or-no-load-condition

器件型号:TPS53681

您好!

该 IC 在轻负载或无负载条件下的行为是什么。 在天气情况下、效率和其他方面将发生变化??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件中有 NVM 设置、可在输出电流较低时运行(1)所有相位、强制 CCM 模式、(2)动态切相、CCM 模式、相位将根据配置的阈值下降、以及(3)自动 DCM 模式、类似于动态切相、 但也支持单相模式下的二极管仿真。  

    您可以参阅数据表第88页的说明、TRM 文档介绍了寄存器设置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    什么是自动 DCM 模式以及如何激活该模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自动 DCM 是一种二极管仿真模式。 这意味着在轻负载低于临界导通点时(例如、当电感器电流在 FCCM 模式下变为负值时)、控制器将检测电流何时达到零并关闭低侧 FET、并将 FET 的体二极管用作二极管整流器。 这提高了轻负载效率、因为关闭低侧 FET 将防止功率级灌入电流、 并将输出电压保持在较高的调节点、因此转换器需要减少发送脉冲的频率、以保持输出电压处于稳定状态、从而降低开关损耗。 本文档中 TI 提供了一个正常的说明: https://www.ti.com/seclit/ug/slyu036/slyu036.pdf 、其中显示了电源组件波形的第16-18页。  

    要使用 TPS53681进行试用、请执行以下操作:

    • MFR_SPECIFIC_15[PAGE = 0x00或0x01][15]位更改为1b、以在单相运行中启用 DCM 模式
    • MFR_SPECIFIC_06[PAGE = 0x00或0x01][15]位更改为1b、以通过三态 PWM 操作启用 DCM。
    • MFR_SPECIFIC_14[PAGE = 0x00或0x01][7]位更改为1b、以启用动态切相。  

    所有这些都应通过 Fusion Digital Power Designer GUI 访问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我需要进一步澄清 一下在 TPS53681中对 NVM 进行编程的问题。

    该器件是随附安全 NVM、还是在编程后仅对其进行保护?

    如果它附带安全 NVM、如何从默认值重新编程器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53681随附一组 NVM 默认值、如数据表第46-48页所述。  

    NVM 是 EEPROM 技术的1000倍以上可重新编程。  

    数据表的第94页介绍了使用密码锁定 NVM 编程以及 NVM 安全功能的过程。