主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ34Z100EVM、 EV2400
你(们)好
串联电池节数= 6。 Voltage ()报告的增量为6mV。 不像数据表所说的1mV。 这是正常的吗?
如果芯片能够在静止时辨别出 dv/dt < 4mV、为什么它只报告以6mV 为步长的电压?
我提出这一要求是因为我正在尝试执行一个学习周期、但在充电至满电后、DOD0绝不会处于静止状态。 24小时后,静息电压()可能在两个值6mV 之间来回变化,即12884和12890之间闪烁。 电池电压是稳定的,毫无疑问 dv/dt 远低于4uV/s,但绝不会采用 DOD0,而且 Voltage()通常会跳升6mV,然后再次下降。