主题中讨论的其他器件:BQ24650
你好
我对 bq24650充电器有疑问。充电器未为电池充电。当我们连接电池充电器时、充电器停止充电。充电器的输出变为零。此时会发生以下情况:
VREF-3.3V
REGN-5.9V
MPPSET-1.2V
充电器 outpu-8.5V
电池电压-7V
下文给出了 Sechamatic
请帮助解决此问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我对 bq24650充电器有疑问。充电器未为电池充电。当我们连接电池充电器时、充电器停止充电。充电器的输出变为零。此时会发生以下情况:
VREF-3.3V
REGN-5.9V
MPPSET-1.2V
充电器 outpu-8.5V
电池电压-7V
下文给出了 Sechamatic
请帮助解决此问题
您好、Krishan、
当 SRP-SRN 电压低于5mV (mΩ 10k Ω 感应电阻器为0.5A 电感器电流)时、充电器以非同步模式运行。 此外、当电池电压低于2V 或 SRP-SRN 平均电压低于1.25mV 时、充电器会强制进入非同步模式。
插入电池后、根据2和3上的示波器捕获结果、当两个 FET 都关断时、PH 节点会振铃、因为平均电感器电流小于0.25A (20m Ω 感应电阻器上的5mV 阈值)
对于示波器捕获1、请以200ms 或500ms 的标度重新获取。 查看具有小时间标度的 PH 节点不会告诉我们是否正在实施电池缺失检测。 在较大的时间刻度上、我们可以看到内部灌电流和拉电流是否正确地尝试进行电池缺失检测。