This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:BQ24650EVM-639

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877089/bq24650evm-639-bq24650evm-639

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

你好

 我对 bq24650充电器有疑问。充电器未为电池充电。当我们连接电池充电器时、充电器停止充电。充电器的输出变为零。此时会发生以下情况:

VREF-3.3V

REGN-5.9V

MPPSET-1.2V

充电器 outpu-8.5V

电池电压-7V

下文给出了 Sechamatic

请帮助解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishan、

      如果在1.2V 电压下检测到 MPPSET 电压、则意味着充电器处于输入电压调节环路中、它将降低充电电流以保持输入电压。 BQ24650采用电池缺失检测、应检测电池插入情况。

    插入电池后、请在相同的示波器捕获上捕获 VCC、SRN、PH 和充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察结果:

    空载=直流输出稳定  

    负载=输出启动在导通至关断之间波动。

    无法进行屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishan、

      示波器捕获将向我们展示电池插入时的转换事件、并提供有关的见解  

    1. 电池检测是否正常工作
    2. 插入电池时会发生什么情况

    以及是否有任何其他可能的循环处于活动状态。

    原理图中的任何内容现在都不是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

        请参阅 VCC、SRNand、PH 的示波器捕获图片

       绿线-VCC (12V)

       粉色线条-SRN

       蓝线- PH

    第一个外转(无电池)

    第2次和第3次捕捉(电池插入后)

    第3次捕捉

    我们有三个通道示波器、因此无法捕获线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishan、

      当 SRP-SRN 电压低于5mV (mΩ 10k Ω 感应电阻器为0.5A 电感器电流)时、充电器以非同步模式运行。 此外、当电池电压低于2V 或 SRP-SRN 平均电压低于1.25mV 时、充电器会强制进入非同步模式。

    插入电池后、根据2和3上的示波器捕获结果、当两个 FET 都关断时、PH 节点会振铃、因为平均电感器电流小于0.25A (20m Ω 感应电阻器上的5mV 阈值)

    对于示波器捕获1、请以200ms 或500ms 的标度重新获取。 查看具有小时间标度的 PH 节点不会告诉我们是否正在实施电池缺失检测。 在较大的时间刻度上、我们可以看到内部灌电流和拉电流是否正确地尝试进行电池缺失检测。