This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:LTSpice 仿真不能#39;t finish...

Guru**** 2375800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57160-Q1, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/880198/tps57160-q1-ltspice-simulation-doesn-t-finish

器件型号:TPS57160-Q1
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我尝试将 TPS57160-Q1的 PSpice 模型导入到 LTSPICE 中、因为我在 Webench 中仿真器件时遇到了一些问题(请参阅其他博文)。 但是、仿真存在问题。 最终、它的运行速度极慢、我似乎无法完成仿真、因为速度会大幅下降。 我尝试了加密模型和未加密模型、但两者都不起作用。

是否有人对该器件进行了有效的 LTSPICE 仿真?

我在数据表中附加了示例仿真(图51)。 如果您发现任何错误或问题、请告诉我。 它是否可以在您的机器上运行?e2e.ti.com/.../tps57160_5F00_trans.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我们提供 SPICE 模型、但不支持 LTSPICE 调试。 您可以联系 LTC/ADI 以获得 LTSPICE 调试支持。 您也可以使用 TINA TI、 它提供与 LTSPICE 类似的接口。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢你的答复。 我尝试过 TINA-TI,它确实会生成一个仿真,但它*非常慢,到了无用的地步。 此模型是否比其他器件模型复杂得多?

    一般而言、LTSpice 支持其他 SPICE 仿真器支持的相同功能、因此我怀疑 LTSpice 为何会成为问题。 我想知道这种缓慢是与模型相关的、还是导致这种非常缓慢的仿真速度的原因。 您对此有何看法?

    谢谢、  

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您是否使用加密或未加密的 SPICE 模型?

    请导出并共享您的 TINA 文件、我们将进行了解。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我已使用您的设计文件(随附)从 WEBENCH 导出 TINA。 运行8ms 瞬态仿真所需的时间小于5分钟。 这是否与您看到的内容一致?

    Sam

    e2e.ti.com/.../WBDesign442_5F00_TINA_2D00_TI.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter 和 Sam、

    自该线程看到最后一个活动以来、已经过了一段时间。

    我认为 Sam 的 webench 模型有助于解决这个问题。

    如果该主题已解决、请将其标记为已解决。

    谢谢你。