This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170-Q1:设计问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882854/tps40170-q1-design-issue

器件型号:TPS40170-Q1

您好!

我将 TPS40170-Q1 IC 用作应用的直流/直流转换器。

我的要求:

48V 输入

12V 输出

12A 最大电流

我最初在提供输入时没有获得输出、一段时间后、输出电容器连同 IC 引脚20和13附近的一些火花一起烧断(这些火花已破坏了 PCB 上这些引脚附近的布线)。

*通过检查极性正确放置电解电容器。

我要附上原理图和布局设计、请仔细查看并为此提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局似乎未完成、是否有连接已完成的布局图片? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、该直流/直流转换器是我的电路的一部分。

    我将随多边形覆铜附加完整的布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q2的 GND 应该有一个连接到输入和输出 GND 平面的宽路径、但它看起来连接只有一个过孔弱? 您可以在输出端使用额定电压更高的电容器、并探测输出电压以查看是否存在过冲。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    感谢您的回复。

    我将遵循您的建议。 剩余的部分是否看起来正确(关于原理图和布局的其他部分)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以帮助检查它、那么您的目标工作频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Iven 希望从您那里获得一些信息、以便进一步改进您的设计。

    此问题是否已解决? 我们随时为您提供帮助。