请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40170-Q1 您好!
我将 TPS40170-Q1 IC 用作应用的直流/直流转换器。
我的要求:
48V 输入
12V 输出
12A 最大电流
我最初在提供输入时没有获得输出、一段时间后、输出电容器连同 IC 引脚20和13附近的一些火花一起烧断(这些火花已破坏了 PCB 上这些引脚附近的布线)。
*通过检查极性正确放置电解电容器。
我要附上原理图和布局设计、请仔细查看并为此提供解决方案。