This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ13608:LMZ13608使能引脚电压

Guru**** 2594440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ13608

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875026/lmz13608-lmz13608-enable-pin-voltage

器件型号:LMZ13608

我尝试根据数据表的图48设置 UVLO 和迟滞。 我使用56K 作为租赁、5.6k 用于 RENB、2.2k 用于 RENH。

测量电路我发现我没有得到阈值和迟滞的预期值、并且当器件启用时、EN 引脚似乎不提供13uA 的电流。 我发现引脚的灌电流介于7uA 和15uA 之间、具体取决于输入电压。

我是否缺少任何内容、或者数据表是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jottm、您好!

    您能否提供设计条件(输入、输出、负载)以便我更好地了解您的应用?  您是否在环境温度条件(25°C)下运行?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我收到一封电子邮件、其中您的答案与上面的文本不同、还有一句话:

    "根据我使用您的值进行的计算、您应该具有14V 的 Ven_RISE 和13.6V 的 Ven_FALL、使用 Rent = 56k、RENB = 5.6k、RENH = 2.2k。 "

    从我的测量结果来看、Ven_RISE 为14.2V、这可能是可以的、但 Ven_FALL 为10.8V、看起来很低。

    该设计经过缩进、可与典型值配合使用。 24V 输入、5.6V 输出和3.4A 负载。 为了测量使能电压、我使用了不同的33欧姆负载。

    我尝试使用第18页的格式(2)和(3)计算阈值、但我一定会出错、因为我得到的结果是 Ven_RISE 为13.7V、Ven_FALL 为13.6V。 也许您可以解释您是如何计算结果的、我不确定我是否使用了正确的模板。

    我在 Ven 引脚上创建了一个生产测试点、使用10M Ω 电压表、具有24V 输入的引脚上的预期电压为2、35V。 我看到的只是2.24V 左右。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jottm、您好!

    我将让 Jimmy 评论测量/计算。 他今天不在办公室,但请在星期一答复。

    同时、对于上述电阻值、您测量的10.8V Ven_FALL 看起来确实有点低。

    您能否在器件关断时确认 EN 引脚电压?

    您是否有 VIN、EN、VOUT 电压的示波器屏幕截图?

    此外、您是否正在测量模块 VIN 引脚相对于模块 GND 端子的 VIN?

    谢谢、

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、

    我使用手动电压扫描和输出电压万用表进行了第一次测量。

    今天、我使用 SMU 和示波器进行了测量、结果是13.2V Ven_FALL 和13.6V Ven_RISE、在第一次手动测量时、可能手转动电源电压设置和我的万用表读数之间的同步不良。

    鉴于示波器电压读数的精度、新结果看起来更好。 屏幕截图显示了通道1上的 Vin 和通道2上的 Vout。

    我仍然想知道输入电压为24V 时 Ven 引脚的电压范围、我再次检查了该范围、得到的值相同、为2.24V。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jottm、您好!

    我不得不编辑我的答案、因为我的计算有错误、所以我决定为 LMZ13608创建 UVLO 电子表格。 请查看下面的电子表格。

    e2e.ti.com/.../Hysteresis_5F00_UVLO_5F00_Calculator_5F00_LMZ13608_5F00_10.xlsx

    根据您现在使用的值、得到的 Ven_RISE 大约为13.67V、Ven_FALL 大约为13.57V。 可以通过更改 Renh 电阻器值来配置 Ven_FALL。 这可能说明您看到 Ven_RISE 和 Ven_FALL 与我的计算类似的原因。  

    此致。

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jottm、您好!

    您能否还提供原理图的图片? 当您提到手动调优时、您是指电阻器电位器吗?  

    如果使用我的 Excel 电子表格计算器、RENH 电阻器必须为30kOhm、这样才能使 Ven_Falling 达到13.2V。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    我提到的转弯是在我第一次检查阈值时。 我使用了实验室电源、并将该电源的电压设置从10V 变为20V、以检查 LMZ13608何时启动。 电路中没有电阻器 POT。

    我认为数据表和 Excel 电子表格中上升阈值的格式不正确。 在计算中使用内部2meg 时、我们还必须考虑 Renh 作为上升阈值、尤其是在使用较大值30kOhm 时。 你同意吗? 请查看以下电路。

    在您要求的 LMZ13608的原理图下方。

    Q3在我的测试中始终开启、它用于从 MCU 切换电源。 MCP41010是一个数字电位计、用于调整输出电压。 它在我的测试中具有固定的设置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jottm、您好!

    感谢您指出这一点。 让我联系编写数据表的应用工程师、以便更好地了解方程式。 当我获得有关这方面的更多信息时、我会尽快返回给您。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jottm、您好!

    请注意、我仍在尝试获取此数据表中的方程式信息。 这是一个相对较旧的器件、因此很难跟踪当前负责该器件的合适工程师。 但是、我确实认为 Ven_Rising 等式中应考虑 RENH 电阻、因为它是定义上升阈值的整个电阻器电路的一部分。  

    我想、数据表中未包含该值的原因是假设该值远小于租金。 但是、正如您指出的、当您开始将该电阻器增加到10千欧及以上时、该电阻器将会产生影响。  

    当我再收到有关这方面的信息时、我将再次向您回复。 感谢您的耐心等待。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jottm、您好!

    我无法获得有关此方面的任何其他信息。 但是、我同意、如果 RENH 电阻的值较高并且在10k 左右及以上时变得相当大、则该电阻器将发挥作用。  

    此致、

    Jimmy