我尝试根据数据表的图48设置 UVLO 和迟滞。 我使用56K 作为租赁、5.6k 用于 RENB、2.2k 用于 RENH。
测量电路我发现我没有得到阈值和迟滞的预期值、并且当器件启用时、EN 引脚似乎不提供13uA 的电流。 我发现引脚的灌电流介于7uA 和15uA 之间、具体取决于输入电压。
我是否缺少任何内容、或者数据表是否存在问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Jimmy、
我收到一封电子邮件、其中您的答案与上面的文本不同、还有一句话:
"根据我使用您的值进行的计算、您应该具有14V 的 Ven_RISE 和13.6V 的 Ven_FALL、使用 Rent = 56k、RENB = 5.6k、RENH = 2.2k。 "
从我的测量结果来看、Ven_RISE 为14.2V、这可能是可以的、但 Ven_FALL 为10.8V、看起来很低。
该设计经过缩进、可与典型值配合使用。 24V 输入、5.6V 输出和3.4A 负载。 为了测量使能电压、我使用了不同的33欧姆负载。
我尝试使用第18页的格式(2)和(3)计算阈值、但我一定会出错、因为我得到的结果是 Ven_RISE 为13.7V、Ven_FALL 为13.6V。 也许您可以解释您是如何计算结果的、我不确定我是否使用了正确的模板。
我在 Ven 引脚上创建了一个生产测试点、使用10M Ω 电压表、具有24V 输入的引脚上的预期电压为2、35V。 我看到的只是2.24V 左右。
此致
Jottm、您好!
我将让 Jimmy 评论测量/计算。 他今天不在办公室,但请在星期一答复。
同时、对于上述电阻值、您测量的10.8V Ven_FALL 看起来确实有点低。
您能否在器件关断时确认 EN 引脚电压?
您是否有 VIN、EN、VOUT 电压的示波器屏幕截图?
此外、您是否正在测量模块 VIN 引脚相对于模块 GND 端子的 VIN?
谢谢、
Denislav
您好 Denislav、
我使用手动电压扫描和输出电压万用表进行了第一次测量。
今天、我使用 SMU 和示波器进行了测量、结果是13.2V Ven_FALL 和13.6V Ven_RISE、在第一次手动测量时、可能手转动电源电压设置和我的万用表读数之间的同步不良。
鉴于示波器电压读数的精度、新结果看起来更好。 屏幕截图显示了通道1上的 Vin 和通道2上的 Vout。
我仍然想知道输入电压为24V 时 Ven 引脚的电压范围、我再次检查了该范围、得到的值相同、为2.24V。
此致
Jottm、您好!
我不得不编辑我的答案、因为我的计算有错误、所以我决定为 LMZ13608创建 UVLO 电子表格。 请查看下面的电子表格。
e2e.ti.com/.../Hysteresis_5F00_UVLO_5F00_Calculator_5F00_LMZ13608_5F00_10.xlsx
根据您现在使用的值、得到的 Ven_RISE 大约为13.67V、Ven_FALL 大约为13.57V。 可以通过更改 Renh 电阻器值来配置 Ven_FALL。 这可能说明您看到 Ven_RISE 和 Ven_FALL 与我的计算类似的原因。
此致。
Jimmy
你好 Jimmy、
我提到的转弯是在我第一次检查阈值时。 我使用了实验室电源、并将该电源的电压设置从10V 变为20V、以检查 LMZ13608何时启动。 电路中没有电阻器 POT。
我认为数据表和 Excel 电子表格中上升阈值的格式不正确。 在计算中使用内部2meg 时、我们还必须考虑 Renh 作为上升阈值、尤其是在使用较大值30kOhm 时。 你同意吗? 请查看以下电路。
在您要求的 LMZ13608的原理图下方。
Q3在我的测试中始终开启、它用于从 MCU 切换电源。 MCP41010是一个数字电位计、用于调整输出电压。 它在我的测试中具有固定的设置。
此致
Jottm、您好!
请注意、我仍在尝试获取此数据表中的方程式信息。 这是一个相对较旧的器件、因此很难跟踪当前负责该器件的合适工程师。 但是、我确实认为 Ven_Rising 等式中应考虑 RENH 电阻、因为它是定义上升阈值的整个电阻器电路的一部分。
我想、数据表中未包含该值的原因是假设该值远小于租金。 但是、正如您指出的、当您开始将该电阻器增加到10千欧及以上时、该电阻器将会产生影响。
当我再收到有关这方面的信息时、我将再次向您回复。 感谢您的耐心等待。
此致、
Jimmy