This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:SYNCIN 频率范围

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883532/lm5143-q1-syncin-frequency-range

器件型号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5143

早上好、

很高兴看到您正在实施锁相环来同步 LM5143。

这正是我需要的。

SYNCIN 信号的频率范围指定为标称设定频率的-20%和+20%。

遗憾的是、该范围正好处于我的要求范围内。

LM5143的 SYNCIN 是否能够锁定频率的-30%至+30%变化、以便为我提供一些裕度?  

如果是、这将让我安心无忧、并让我渴望在新设计中使用 LM5143。

我有另一个问题:SYNCOUT 信号的占空比是多少?

如果它是50%、那将是美妙的-遗憾的是、它未在数据表中指定。

感谢您的紧急回复。

此致、

斯蒂芬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果数据表指定 了变化、最好遵循该变化、因为它是有保证的、可能会有一些问题或无法在其他条件下工作。

    从其数据表中可以看出、SYNCOUT 是一个上升沿大约为90º μ s 滞后 HO2的逻辑电平信号、它可能是占空比约为50%、基于某些其他类似器件的测试结果。 您可以在自己的工作台上验证它、因为它的数据表中没有规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!

    谢谢、我完全理解您的说法。

    我们不能问这个 IC 的设计人员我的问题、因为他会给出明确的答案。

    获取样本、将其构建到电路中以及实际查明 SYNCOUT 是否为50%占空比所需的时间太长。

    设计人员将立即知道。

    此致、

    斯蒂芬。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会将您的问题发送给专门的工程师、收到他们的回复后、我会在这篇帖子上更新您的问题。 同时、您可以应用 TI.com 中的评估板来验证它、因为同步输出只是为了同步而设计的。 不保证恒定占空比、因为它不在设计规格或数据表中。 感谢您的考虑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与 专业工程师进行了检查、SyncOut 占空比为50%。