主题中讨论的其他器件:LM5143
早上好、
很高兴看到您正在实施锁相环来同步 LM5143。
这正是我需要的。
SYNCIN 信号的频率范围指定为标称设定频率的-20%和+20%。
遗憾的是、该范围正好处于我的要求范围内。
LM5143的 SYNCIN 是否能够锁定频率的-30%至+30%变化、以便为我提供一些裕度?
如果是、这将让我安心无忧、并让我渴望在新设计中使用 LM5143。
我有另一个问题:SYNCOUT 信号的占空比是多少?
如果它是50%、那将是美妙的-遗憾的是、它未在数据表中指定。
感谢您的紧急回复。
此致、
斯蒂芬。