This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用简单降压/升压转换器通过12或24VDC 输入驱动13-15VDC 的电磁阀。

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55165-Q1, TPS55288, DRV120, TPS61175, TPS55340EVM-147, TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882686/recommendation-for-simple-buck-boost-converter-to-drive-solenoid-with-13-15vdc-from-12-or-24vdc-input

主题中讨论的其他器件:TPS55165-Q1TPS55288DRV120TPS61175TPS55340EVM-147TPS55340

您好!

电磁阀额定电压:12 VDC、60.2欧姆、2.5W、199mA

应用处于高安全性门锁中、根据 现有的门禁控制系统、门锁由12V 或24V 电压供电。  最初的设计是直接在12V 安装时驱动电磁阀、并在24V 应用中使用简单的下降(即限流)电阻器。  然而、测试表明、在12V 电压下、电磁阀不能提供足够的拉动力来可靠地缩回柱塞。  可通过13-15V 实现可靠驱动。  每个电磁阀制造商的电磁阀可在高达15V 的电压下连续工作。

 因此、我正在寻找一个简单、占用空间小的直流/直流转换器、该转换器可接受12或24V 输入、并在大约.3A 的最大电流下产生固定的13-15V 输出

 我已经使用廉价的"直流/直流升压降压可调节降压转换器模块"完成了一些测试、该模块可在 eBay、Amazon 等地购买...   它们基于 XLSEMI 中配置为 SEPIC 拓扑的 XL6009稳压器。  此模块似乎可以正常工作、我找到了 XL6009的原理图和数据表。  但是、我没有看到有关 XLSEMI 品牌的大量信息、也没有通过典型分销渠道提供。

 模块参考 以下链接: "DC-DC 1.5V - 35V 可调节升压降压升压/降压 XL6009转换器模块"

 https://www.ebay.com/itm/DC-DC-1-5V-35V-Adjustable-Boost-Buck-Step-Up-Down-XL6009-Converter-Module-/192019886845

请注意、只有负载是电磁阀加上一对状态 LED。  没有其他有源电子产品会影响噪声或纹波。

估计可用的 PCB 空间约为2.25平方英寸。

您能否推荐任何 TI 器件或设计作为满足此要求的解决方案?

非常感谢您提供的任何建议。

谢谢、

Henry (Hank) Zagara

Z-TECH EMS (电子制造支持)

3 Manlon Terrace

纽约州切克托瓦加14225

716-465-6990

hank.ztech@roadrunner.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    最简单的解决 方案是使用 TPS55165-Q1、但其输出仅为12V。 不确定12伏电压是否适合电磁阀?

    如果必须使用13V、建议他们使用 TPS55288、我们的新器件、此器件将在4月进行 RTMed。

    您的项目将有多大? 我们可以通过电子邮件进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    12V 输出将是不够的。  测试显示、可靠驱动电磁阀可能需要高达15V 的输出。

    输入为12V 或24V、具体取决于安装在位置的门禁控制系统。  这两种电源电压都是访问控制系统中常见的电源电压、但通常给定的安装将使用其中一种电源电压。  我的客户产品(高安全门锁)必须适应任一电压。

    我最初考虑使用 TI 的 DRV120、即用于螺线管的 PWM 电流驱动器的电路。
    然而、后来发现、在仅提供12V 输入的应用中、即使占空比为100%、螺线管也不会产生足够的强度来在我们的应用中可靠地驱动。
    我的客户更喜欢使用单个公共输入端子接受12V 或24V 输入的设计。  因此、基本而言、我需要一个单电路来输出12V 或24V 输入的14-15V 电压。  对于12V、功能为"升压"、对于24V、功能为"降压"。

    EAU 为5000-7500个。

    感谢您的回答、以及您可以提供的任何进一步帮助!

    Hank Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以使用我们的新器件 TPS55288、该器件将在4月进行 RTMed。 如果您不能等待、还可以在 Sepic 拓扑中使用 TPS61175。

    有关电路、请参阅 TPS55340EVM-147、只需使用 TPS61175更改 TPS55340、然后选择 额定电流为3A 的耦合电感器、尺寸更小。