您好!
电磁阀额定电压:12 VDC、60.2欧姆、2.5W、199mA
应用处于高安全性门锁中、根据 现有的门禁控制系统、门锁由12V 或24V 电压供电。 最初的设计是直接在12V 安装时驱动电磁阀、并在24V 应用中使用简单的下降(即限流)电阻器。 然而、测试表明、在12V 电压下、电磁阀不能提供足够的拉动力来可靠地缩回柱塞。 可通过13-15V 实现可靠驱动。 每个电磁阀制造商的电磁阀可在高达15V 的电压下连续工作。
因此、我正在寻找一个简单、占用空间小的直流/直流转换器、该转换器可接受12或24V 输入、并在大约.3A 的最大电流下产生固定的13-15V 输出
我已经使用廉价的"直流/直流升压降压可调节降压转换器模块"完成了一些测试、该模块可在 eBay、Amazon 等地购买... 它们基于 XLSEMI 中配置为 SEPIC 拓扑的 XL6009稳压器。 此模块似乎可以正常工作、我找到了 XL6009的原理图和数据表。 但是、我没有看到有关 XLSEMI 品牌的大量信息、也没有通过典型分销渠道提供。
模块参考 以下链接: "DC-DC 1.5V - 35V 可调节升压降压升压/降压 XL6009转换器模块"
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-1-5V-35V-Adjustable-Boost-Buck-Step-Up-Down-XL6009-Converter-Module-/192019886845
请注意、只有负载是电磁阀加上一对状态 LED。 没有其他有源电子产品会影响噪声或纹波。
估计可用的 PCB 空间约为2.25平方英寸。
您能否推荐任何 TI 器件或设计作为满足此要求的解决方案?
非常感谢您提供的任何建议。
谢谢、
Henry (Hank) Zagara
Z-TECH EMS (电子制造支持)
3 Manlon Terrace
纽约州切克托瓦加14225
716-465-6990
hank.ztech@roadrunner.com