This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:充电期间 MOSFET 故障和 SMBus 不稳定性通信问题。

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879782/bq40z60-charging-mosfet-failue-and-smbus-intermittency-communication-issues-during-charging

器件型号:BQ40Z60

我们的设计使用 TI 参考设计之后的 BQ40Z60时遇到充电 MOSFET 故障、BQ 芯片在充电期间发热过高以及间歇性 SMBus 通信问题。 TI 是否提供设计/原理图审查/评估来确保将 TI 芯片正确地应用到设计中?  我们有数据日志和 SREC 文件可供共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、  

    我们可以看看你的阴谋。 您能否与我们分享原理图? 谢谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法附加文件以供审阅、或者是否希望我将其粘贴到此表单中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy -请找到所附的文件

    e2e.ti.com/.../DM4122DT.SCH.pdf

    .e2e.ti.com/.../DM4122DTV2-BOM-NEW.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy -您有反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我本周相当忙。  我将尝试查看您的原理图并在星期五之前提供反馈。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    很抱歉我迟到了。   请参阅下面我的评论。

    a)检查 R23、R24、R25和 R26。 它们的连接不正确。  我建议您仔细查看 EVM 原理图并修复这些连接。

    b) 我找不到 R11的电阻。  我建议您查看以下应用手册、了解这些反馈电阻器如何影响输出电压。

    http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slua750/slua750.pdf

    Andy