你(们)好
客户将使用2F 作为 Cl 用于 ELDC、并将其配置为包括浪涌状态在内的电流不超过200mA
根据数据表、计算 Cdvdt、Cdvdt 为420uF
因为它是如此大的电容、客户希望使用电解电容器。
使用电解电容器是否存在任何问题?
您还能建议 dVdT 引脚和 GND 之间的最大电压吗?
谢谢、此致、
米希亚基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
客户将使用2F 作为 Cl 用于 ELDC、并将其配置为包括浪涌状态在内的电流不超过200mA
根据数据表、计算 Cdvdt、Cdvdt 为420uF
因为它是如此大的电容、客户希望使用电解电容器。
使用电解电容器是否存在任何问题?
您还能建议 dVdT 引脚和 GND 之间的最大电压吗?
谢谢、此致、
米希亚基
您好、Michiaki、
2F 电容器是超级电容器吗? 您希望电容的最大电压是多少?
对于超级电容器充电、您可以考虑使用 IC 的电流限制功能(电流限制设置为200mA)、而不是基于 dVdt 的启动。 通过使用电流限制功能、您具有以下优势、
下面是我们在 TPS259630上执行的测试、
测试条件:
观察结果:在初始充电阶段、当 Vout 小于1V 时、电流限制值将小于设定值。 此电流折返特性在 IC 中实现、以降低短路条件下的电流限制值。 一旦 Vout 达到1V、电流限制值等于预期的设定值。
您好、 Michiaki、
您可以将 dVdT 引脚保持悬空,并将电流限制设置为200mA。 这样、超级电容器将以200mA 的电流限制充电。
在我们完成的测试中、我们通过电阻分压器将 OVLO 引脚连接到输出、这样、当输出达到2.6V 时、器件会关闭(停止为超级电容器充电)。 根据 OVLO 下降阈值、当输出降至特定阈值以下时、电子保险丝会再次导通。 您可以在输出端将该 OVLO 上升阈值设置为3.8V、以便超级电容器在电压达到高于3.8V 时停止充电。
在电流限制(恒定电流)充电时、可通过以下公式计算上升时间、
I = C *(dv/dt)
⇒dt = C * dv/I
因此、对于恒定电流和电压、随着电容的增加、电容器的充电时间也会增加。 数据表中的输出电容必须远小于2F。
如果您有更多问题、请告诉我。
您好、 Michiaki、
dVdT 电路的功能是限制启动期间的电流。 这是通过正确 选择 Cdvdt 电容器来实现的、方法是在 FET 中允许恒定电流(以获得恒定 dv/dt)。 启动期间由 dVdT 限制的电流通常设置为小于电流限制值。
因此、当稳态电流限制较高并且您在启动期间不需要该电流时、通常使用 dVdt。 启动期间电流较少有助于将 FET 温度保持在热关断阈值以下、从而帮助成功启动。
在您的情况下、稳态电流限制是超级电容器充电的电流限制、它只是启动期间的电流限制。 这是因为您的输入电压高于输出电压、并且您在输出电压达到输入电压之前(当它达到电容最大电压值时)关闭电子保险丝。