This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:使用电解电容器时的 Cdvdt

Guru**** 1829070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873808/tps2596-cdvdt-for-using-electrolytic-capacitor

器件型号:TPS2596

你(们)好

 

客户将使用2F 作为 Cl 用于 ELDC、并将其配置为包括浪涌状态在内的电流不超过200mA

根据数据表、计算 Cdvdt、Cdvdt 为420uF

 

因为它是如此大的电容、客户希望使用电解电容器。

使用电解电容器是否存在任何问题?

 

您还能建议 dVdT 引脚和 GND 之间的最大电压吗?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    2F 电容器是超级电容器吗? 您希望电容的最大电压是多少?

    对于超级电容器充电、您可以考虑使用 IC 的电流限制功能(电流限制设置为200mA)、而不是基于 dVdt 的启动。 通过使用电流限制功能、您具有以下优势、

    • 可以避免 Cdvdt 的高值
    • 可以避免由于 Cdvdt 而导致的导通延迟

    下面是我们在 TPS259630上执行的测试、

    测试条件:

    • 输出端10F 超级电容器
    • 4V 输入、
    • 电流限制设置为230mA
    • OVLO 连接到输出 VIS 电阻分压器、以便将截止电压设置为2.6V、
    • TA = 25C、  
    • 超级电容器充电后(A 点)施加的负载、以使 Vout 放电并再次触发充电。

    观察结果:在初始充电阶段、当 Vout 小于1V 时、电流限制值将小于设定值。 此电流折返特性在 IC 中实现、以降低短路条件下的电流限制值。 一旦 Vout 达到1V、电流限制值等于预期的设定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、2F 电容器是 ELDC (超级电容器)。
    至于到超级电容器的最大电压为3.8V、但让我与客户再次核实。

    您能确切地建议您的建议吗?

    使用电流限制功能是针对 Cdvdt 打开的?
    在您的建议情况下、您会显示随附的波形、但我看到 Vout 的上升时间与数据表相比很慢。

    如果您能给我提供一些详细信息、我将不胜感激。

    谢谢、此致、
    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    您可以将 dVdT 引脚保持悬空,并将电流限制设置为200mA。 这样、超级电容器将以200mA 的电流限制充电。  

    在我们完成的测试中、我们通过电阻分压器将 OVLO 引脚连接到输出、这样、当输出达到2.6V 时、器件会关闭(停止为超级电容器充电)。 根据 OVLO 下降阈值、当输出降至特定阈值以下时、电子保险丝会再次导通。 您可以在输出端将该 OVLO 上升阈值设置为3.8V、以便超级电容器在电压达到高于3.8V 时停止充电。

    在电流限制(恒定电流)充电时、可通过以下公式计算上升时间、

    I = C *(dv/dt)

    ⇒dt = C * dv/I

    因此、对于恒定电流和电压、随着电容的增加、电容器的充电时间也会增加。 数据表中的输出电容必须远小于2F。

    如果您有更多问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请让我确保使用 OVLO 的原因
    它是否通过减少电荷计数来延长超级电容器的寿命?

    为 OVLO 配置了大约10V 的电压,如果不触发 OVLO,TPS2593x 将如何工作?

    谢谢、此致、
    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    在这种情况下、OVLO 通过电阻分压器连接到输出端、以便在输出电压达到超级电容器的最大额定电压时关闭超级电容器的充电。

    在我先前共享的示例中、输入电压为4V、但我们会在输出达到2.6V 时关闭电子保险丝、因为最大超级电容器电压为2.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    你还有其他问题吗? 如果没有,我们可以关闭这个线程吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您好!

     

    您能告诉我 DVDT 函数的用例吗?

    在使用超级电容器的情况下、客户应使用电流限制和 OVLO 功能、而不是 dVdt 功能。

     

    在什么情况下使用了 dVdt 函数?

     

    谢谢、此致、

    米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    dVdT 电路的功能是限制启动期间的电流。 这是通过正确 选择 Cdvdt 电容器来实现的、方法是在 FET 中允许恒定电流(以获得恒定 dv/dt)。 启动期间由 dVdT 限制的电流通常设置为小于电流限制值。  

    因此、当稳态电流限制较高并且您在启动期间不需要该电流时、通常使用 dVdt。 启动期间电流较少有助于将 FET 温度保持在热关断阈值以下、从而帮助成功启动。

    在您的情况下、稳态电流限制是超级电容器充电的电流限制、它只是启动期间的电流限制。 这是因为您的输入电压高于输出电压、并且您在输出电压达到输入电压之前(当它达到电容最大电压值时)关闭电子保险丝。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    上述答复是否回答了您的问题? 如果您有任何疑问、请告知我们。