This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:辐射开关噪声

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-383, TPS23755, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883995/tps23754-radiated-switching-noise

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: 、TPS23755TPS23758

您好!  

我会遇到来自 TPS23754设计的高水平开关噪声。  我已经复制 了 TPS23754EVM-383参考设计、并使用36R 电阻器在12V 输出下以4W 的功耗加载了它和我自己的设计。  

我在以太网电缆周围使用射频电流监控器探针。 我的频谱分析仪能够提供高达40MHz 的良好相对测量。 两个电路板在初级开关频率(242.65kHz 参考设计、260.5kHz 我的电路板)和多个谐波下均显示窄带噪声。  

请帮我解决以下问题:
-根据您的经验、TPS23754EVM-383是否会通过针对功耗大约20W 的 PoE 器件的 FCC 和 CE 认证? 如果 TPS23754EVM-383通过测试、我相信我的设计也通过了测试。
-应该采取什么措施来降低传导开关噪声? (共模扼流圈、缓冲器、调优 LC 去耦、其他操作)

谢谢、

奥尔基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borge、

    因此、从数据表中可以看出、" 此评估板/套件不属于欧盟有关电磁兼容性、限用物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 的指令的范围、 因此可能不符合这些指令或其他相关指令的技术要求。" (第14页)

    此外、我们还有 FCC 警告、其内容为"FCC 警告:此评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的、TI 不会考虑将其作为适合普通消费者使用的最终产品。 它会产生、使用和发出射频能量、并且尚未根据 FCC 规则第15部分中为提供合理的射频干扰保护而制定的计算设备限制进行符合性测试。 在其他环境中操作本设备可能会干扰无线电通信、在这种情况下、用户需要自行承担消除此干扰所需的任何措施的费用。"

    当我阅读 FCC 和 CE 标准和定义时、我认为这是一个系统级要求。 我检查了我的台式电话和笔记本电脑、他们有这些认证。 因此、我认为这适用于系统级认证而不是评估板。  

    至于要采取的措施、 我建议您采取的所有措施(共模扼流圈、缓冲器、调优 LC 去耦合、其他措施)都是降低 EMI 噪声的措施。 如果您仍处于评估阶段、您可以考虑使用我们的其中一款具有扩频频率抖动的器件、这也会有所帮助。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的回答!

    请告诉我您的扩频建议。 至于其他调整、我们希望了解任何可能最适合提高开发套件及其衍生产品性能的细节。  

    我将把 Quasimdo 投入到缓冲器开发中、并将矢量网络分析器投入到各种阻抗调整中。  

    最棒的

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borge、

    目前、我们的 TPS23755和 TPS23758 (1类 PD)具有此功能。 我们可以在离线模式下讨论更多选项。  

    至于其他建议、以下应用手册提供了降低隔离式 PoE 系统中 EMI 的建议:

    http://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf

    根据您所说的建议、老实说、最好的建议是在实验室中测试器件并根据需要更换部件。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师