Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-383, TPS23755, TPS23758
主题中讨论的其他器件: 、TPS23755、 TPS23758
您好!
我会遇到来自 TPS23754设计的高水平开关噪声。 我已经复制 了 TPS23754EVM-383参考设计、并使用36R 电阻器在12V 输出下以4W 的功耗加载了它和我自己的设计。
我在以太网电缆周围使用射频电流监控器探针。 我的频谱分析仪能够提供高达40MHz 的良好相对测量。 两个电路板在初级开关频率(242.65kHz 参考设计、260.5kHz 我的电路板)和多个谐波下均显示窄带噪声。
请帮我解决以下问题:
-根据您的经验、TPS23754EVM-383是否会通过针对功耗大约20W 的 PoE 器件的 FCC 和 CE 认证? 如果 TPS23754EVM-383通过测试、我相信我的设计也通过了测试。
-应该采取什么措施来降低传导开关噪声? (共模扼流圈、缓冲器、调优 LC 去耦、其他操作)
谢谢、
奥尔基