请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM74611 我正在进行超声波能量传输的应用。
作为超声波接收器的输出、我的交流信号频率约为70kHz、振幅约为150mV。 流经最佳电阻负载的电流大约为几十 uA。
是否可以通过使用四个 SM74611组件执行桥式整流器来校正此输出交流信号?
非常感谢
Antonino
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.