This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:极低电压交流信号的整流-频率为100kHz

Guru**** 2390745 points
Other Parts Discussed in Thread: SM74611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883755/sm74611-rectification-of-very-low-voltage-ac-signal---frequency-ac-signal-100-khz

器件型号:SM74611

我正在进行超声波能量传输的应用。

作为超声波接收器的输出、我的交流信号频率约为70kHz、振幅约为150mV。 流经最佳电阻负载的电流大约为几十 uA。

是否可以通过使用四个 SM74611组件执行桥式整流器来校正此输出交流信号?

非常感谢

Antonino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    SM74611在70KHz 时不能用于150mV 交流整流、在如此小的电流下、数十 uA 将不起作用。

    在极低的电流下、SM74611不会在反向电流期间(整流期间)关闭。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    我想问您:

    对于150mV 的70kHz 交流信号、SM74611正常运行的最小电流值是什么?
    如果我获得大约300mV 的更高电压输出、SM74611是否工作? 我需要哪个电流值?

    此致

    Antonino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antonino:

    为确保正常运行、至少需要500mV 的交流信号。

    因此、峰间电压必须为1V。

    请注意、该二极管用于在电流电平可能大于1A 或2A 或更高的高电流应用中减少二极管的正向压降。

    由于这是一个功率器件、因此负载侧至少需要1mA 的电流。

    此致、
    Kari。