Other Parts Discussed in Thread: BQ24072
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24073 主题中讨论的其他器件:bq24072
您好!
我想知道输出电压是如何比 VBAT 高+200mV 的。在使用4.2V 电池的情况下、输出电压也是如何增加200mV 的。
否则、如果 是电池供电(3.7V 锂离子电池)、SYS 输出(引脚10)将是什么?
此致、
K.Saravanan